This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CHG 和 DSG 驱动电压范围

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912853/bq77915-chg-and-dsg-drive-voltage-range

器件型号:BQ77915

您好!

在数据表中、DSG 和 CHG 引脚的建议电压范围列出为0至16V。 但是,当 VDD>12V 时的驱动电压被列为 11V 到14V 之间的范围。

BQ77915将驱动引脚的最大电压是多少? 是16V 还是14V?

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    0至16V 是施加电压的建议范围。 16V 远低于绝对最大值、可避免损坏器件。

    器件在输出端驱动的最高电压为14V。 通常、当 VDD 大于12V 时、该引脚上的电压将接近12V、但在 VDD 电压范围的较高端、它不会超过14V。

    此致、

    Matt