请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
在数据表中、DSG 和 CHG 引脚的建议电压范围列出为0至16V。 但是,当 VDD>12V 时的驱动电压被列为 11V 到14V 之间的范围。
BQ77915将驱动引脚的最大电压是多少? 是16V 还是14V?
谢谢、
Jesse
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.