This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:帮助选择合适的电感器以实现 EMC 合规性

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9778, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912454/tps61088-help-to-choose-the-right-inductor-to-achieve-emc-compliance

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:PMP9778

您好!


我遵循参考设计 PMP9778、但我需要使用 TLCPCB SMT 组装服务来安装电路板、在那里找不到 CDMC8D28NP-1R2MC 电感器。 我在项目中对 EMI 有严格的限制、我想选择最适合的电感器来在我的国家/地区实现 EMC 合规性。

这是参考设计中使用的电感器:

CDMC8D28NP-1R2MC

金属复合成型类型结构。
磁屏蔽
电感(uH): 1.2±20%
D.C.R.(mΩ):7.
饱和电流(A): 15.3
温升电流(A): 12.9

以下是在 TLCPCB 中可用于 SMT 组装且与此项目兼容的有关电流额定值和电感的唯一选项:

MWSA1205S-110MT

模制 SMD 功率电感器
金属材料、可实现大电流和低损耗
闭合磁电路设计可降低漏磁通量
电感(uH): 10.
D.C.R.(mΩ): 22.
饱和电流(A): 11.8
温升电流(A): 9.3

 MWSA1205S-110MT 的制造商不是说屏蔽、而是说闭合磁路设计来减少漏磁通量、因此我想知道:磁屏蔽与模制电感器的闭合磁电路是一样的? 在这种情况下 、MWSA1205S-110MT 和  CDMC8D28NP-1R2MC 都将具有相似的辐射 EMI 性能?

谢谢、

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    首先、10uH 电感器对于 TPS61088来说太大了。 建议您在设计中使用1.2uH 电感器。

    不同的电感器具有不同的屏蔽效果。  因此不确定哪一个更好、因为我以前没有使用 MWSA1205S-110MT。

    除了 Sumida、Coilcraft 和 Cyntec 电感器也具有很好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的回复。

    我 µH 使用10uH 电感器、因为数据表第15页中显示"TPS61088的设计工作电感器值介于0.47和10 μ H 之间"、因此您可以回答以下问题吗?

    1) 1)为什么我必须维持一个低电感值?

    2) 2)电感值较高意味着纹波电流值较低、不适合 EMI 性能?

    关于电感器的选择、我知道不同的结构和材料会导致更好的 EMI 性能。 如果我选择电感器7447471013而不是 MWSA1004-2R2MT、EMI 性能是否有真正的增益?

    7447471013
    屏蔽径向引线绕线电感器
    https://www.we-online.de/katalog/datasheet/7447471013.pdf
    电感(uH):1.3
    D.C.R.(mΩ):7.
    饱和电流(A):14
    温升电流(A):8.5

    MWSA1004-2R2MT
    模制 SMD 功率电感器
    金属材料、可实现大电流和低损耗
    闭合磁电路设计可降低漏磁通量
    https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1810181823_Sunlord-MWSA1004S-2R2MT_C149550.pdf
    电感(uH):2.2
    D.C.R.(mΩ):6.3.
    饱和电流(A): 13.
    温升电流(A):13.


    您好!

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是一种平衡。 请查看我的以下回复:

    µH 使用10uH 电感器、因为数据表第15页中显示"TPS61088的设计工作电感器电容值介于0.47和10 μ H 之间"、因此您可以回答以下问题吗?

    1) 1)为什么我必须维持一个低电感值? -->电感较低时, 您可以使用较高的工作频率。 因此电容更小。  如果使用10uH 的高电感、则必须选择低工作频率、因此需要更大的输入和输出电容。 如果电容不够、EMI 也会很差。  

    2)电感值较高意味着纹波电流值较低不适合 EMI 性能?-->许多因素都会导致 EMI,电感器不是关键因素。  在某些情况下、PCB 布局是 EMI 的关键成功。