This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740的电缆补偿

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912768/ucc28740-cable-compensation-of-ucc28740

器件型号:UCC28740
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好、专家、

我在 UCC28740数据表中看到、可以将目标电缆补偿电压添加到 Vocv 中、并由应用于并联稳压器的外部调整电路提供。 我在数据表中找不到此类电路。  您能否  告诉我们   实现  电缆补偿的电路是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用是什么?

    由于 UCC28740是次级侧稳压器、因此您可以使用电压感应线路连接到负载端-这是进行电缆补偿的传统方法。 通常、这是一种低成本且有效的方法。

    如果无法向负载端添加感应线路、则可以感应转换器输出端的负载电流、并使用电流将开环补偿设置为固定补偿。 这需要一些额外的电路来感应负载电流、将电流转换为电压、并叠加到 TL431以进行电缆补偿。

    您的应用更喜欢上述哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    谢谢! 应用是双端口 USB 充电器。  

    对于第一种方法、您的意思是感应电缆端电压而不是电路板端电压。 对吗?

    您是否有第二种方法的参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们建议的方法。