Other Parts Discussed in Thread: TPS92511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92511 大家好、
我的一位客户考虑也将 TPS92511用于他们的净产品。
他们想知道 TPS92511 驱动器可通过60V 输入和500mA 电流串联多少个 LED?
请给我回复。
您的重播将不胜感激。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kazuya、
从数据表中:
"TPS92511在连续模式下采用专有脉冲电平调制(PLM)控制方案
导通模式(CCM)、无需直接感应 LED 电流即可调节 LED 电流。 它
应用具有低侧 N 沟道功率 MOSFET 的浮动降压拓扑、无需自举
因此、在压降条件下驱动 LED 灯串以及极高的输入电压是可行的。"
此器件可运行100%占空比、因此其范围与您询问的其他器件类似。
此致、