This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:TPS92551可通过60V 输入和500mA 电流驱动多少个串联 LED?

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912766/tps92511-how-many-led-in-series-can-be-driven-by-tps92551-with-60v-input-and-500ma-current

器件型号:TPS92511

 大家好、

 我的一位客户考虑也将 TPS92511用于他们的净产品。

 他们想知道 TPS92511 驱动器可通过60V 输入和500mA 电流串联多少个 LED?

 请给我回复。

 您的重播将不胜感激。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    从数据表中:

    "TPS92511在连续模式下采用专有脉冲电平调制(PLM)控制方案
    导通模式(CCM)、无需直接感应 LED 电流即可调节 LED 电流。 它
    应用具有低侧 N 沟道功率 MOSFET 的浮动降压拓扑、无需自举
    因此、在压降条件下驱动 LED 灯串以及极高的输入电压是可行的。"

    此器件可运行100%占空比、因此其范围与您询问的其他器件类似。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Irwin、

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。