主题中讨论的其他器件: TPS546D24A、 TPS546B24A、 TPS546B24AEVM
我想知道 TPS546A24A 是否可以在缓慢启动完成后从预偏置负载灌/拉取它的额定最大电流(10A)。 我想在桥配置中使用两个。 用于双极 Peltier 控制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道 TPS546A24A 是否可以在缓慢启动完成后从预偏置负载灌/拉取它的额定最大电流(10A)。 我想在桥配置中使用两个。 用于双极 Peltier 控制。
TPS546x24A 器件具有固定的负电流限制、不是用户可编程的、并且在开关周期的剩余时间内对关闭低侧 FET 和保持续流的欠流响应是不可编程的。
器件的典型欠流限制额定值为:
TPS546D24A:-20A
TPS546B24A:-10A
TPS546A24A:-10A
由于负电流限制终止电流脉冲、因此它是谷值电流限制、因此直流灌电流将小于电流限制、因此电感纹波电流将降低负电流限制和 TPS546x24A 器件可灌入的电流量。
我很高兴我们能够为您提供帮助。
TPS546A24A 负电流限值在其数据表中列出、电气规格表位于第10页。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546a24a.pdf#page=10
遗憾 的是、我们目前没有 TPS546A24A EVM、但您可以使用 TPS546B24AEVM www.ti.com/.../TPS546B24AEVM、它具有与 TPS546A24A 相同的负电流限制。 要将两相 TPS546B24AEVM 转换 为单相模式:
1) 1)移除 R15_P1、将 U1器件的 VSHARE 电压与 U2器件的 VSHARE 分离
2) 2)填充 R18_P1以将 U1器件的 MSEL2引脚短接至 AGND、从而将 U2配置为单相。
如果您希望在评估中更好地模拟 TPS546A24A、可以使用21.5kOhm 电阻器填充 R18_P1、以选择10A 过流警告和14A 过流故障电平、从而匹配 TPS546A24A 的值。