This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:TPS546A24A 能否吸入 IT#39;s 的满量规格电流以及输出电流。 双极桥应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS546D24A, TPS546B24A, TPS546B24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911749/tps546a24a-can-tps546a24a-sink-it-s-full-spec-current-as-well-as-source-it-bi-polar-bridge-application

器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24ATPS546B24ATPS546B24AEVM

我想知道 TPS546A24A 是否可以在缓慢启动完成后从预偏置负载灌/拉取它的额定最大电流(10A)。 我想在桥配置中使用两个。 用于双极 Peltier 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546x24A 器件具有固定的负电流限制、不是用户可编程的、并且在开关周期的剩余时间内对关闭低侧 FET 和保持续流的欠流响应是不可编程的。

    器件的典型欠流限制额定值为:

    TPS546D24A:-20A

    TPS546B24A:-10A

    TPS546A24A:-10A

    由于负电流限制终止电流脉冲、因此它是谷值电流限制、因此直流灌电流将小于电流限制、因此电感纹波电流将降低负电流限制和 TPS546x24A 器件可灌入的电流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 这对于我们的应用来说可能是可以的、因为我们不需要完整的10A 灌电流、可能需要一半的灌电流。

    许多器件的负电流限制远低于您建议的值、甚至是相当高的拉电流。

    通常很难在数据表中找到数字、如常未提及的那样。

    必须为评估板进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很高兴我们能够为您提供帮助。

    TPS546A24A 负电流限值在其数据表中列出、电气规格表位于第10页。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546a24a.pdf#page=10

    遗憾   的是、我们目前没有 TPS546A24A EVM、但您可以使用 TPS546B24AEVM www.ti.com/.../TPS546B24AEVM、它具有与 TPS546A24A 相同的负电流限制。  要将两相 TPS546B24AEVM 转换 为单相模式:

    1) 1)移除 R15_P1、将 U1器件的 VSHARE 电压与 U2器件的 VSHARE 分离

    2) 2)填充 R18_P1以将 U1器件的 MSEL2引脚短接至 AGND、从而将 U2配置为单相。

    如果您希望在评估中更好地模拟 TPS546A24A、可以使用21.5kOhm 电阻器填充 R18_P1、以选择10A 过流警告和14A 过流故障电平、从而匹配 TPS546A24A 的值。