请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 您好、先生、
如果是 SMBC、请提供建议。 SMBD 可以在以下条件下使用:3.3V I2C 总线?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
如果是 SMBC、请提供建议。 SMBD 可以在以下条件下使用:3.3V I2C 总线?
谢谢、Ian。
尊敬的 Ian:
是的、电压正常。 当您说"I2C bus"时、SMBus 不完全相同、但非常相似。 此应用手册可能会有所帮助: www.ti.com/.../slua475
Matt