请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5056A 你(们)好 我正在寻找一款分辨率约为5mA 或更低、可测量+/-150mA 和+/-100V 的电流传感器
电流传感器将放置在以10kHz 运行的小型变压器和~1k Ω 负载之间。 如果没有能够处理整个范围的器件、则可能有一个单向传感器可以受到负电流或其他因素的保护。 这也是可行的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 我正在寻找一款分辨率约为5mA 或更低、可测量+/-150mA 和+/-100V 的电流传感器
电流传感器将放置在以10kHz 运行的小型变压器和~1k Ω 负载之间。 如果没有能够处理整个范围的器件、则可能有一个单向传感器可以受到负电流或其他因素的保护。 这也是可行的。