大家好、
这是我第一次使用此芯片、我不了解某些引脚的某些功能。
我遵循图40中数据表的连接方案、但某些连接方案无法正常工作。
唯一的区别是我不需要使用 USB:我有一个12V 的外部电源、而在器件的输入端、我使用一个直流/直流转换器来获得5V 电平。
那么、我只想将该5V 电平用作 BQ25601输入端的 Vbus、并且:
- 当12V 电源打开时、BQ25601必须为电池充电(同时、我需要使用5V 为整个器件供电);
- 当12V 电源关闭时、BQ25601必须在芯片输出端提供5V 电压、以便为整个器件供电。
实际上、当我打开12V 电源时、输入级的直流/直流转换器提供5V 电平、我在 BQ25601的 VBUS/VAC 引脚上测量了该信号。
BQ25601似乎无法正常工作:SYS 引脚无输出且电池未充电、即使我将/CE 引脚接至 GND 也是如此。
我曾尝试将 PSEL 也接地、但 BQ25601的输出仍然为0V。
可能我做了一些错误的事情?
请、您能帮我理解吗?
提前感谢您
此致、
米歇尔