This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:有关引脚和功能的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912028/bq25601-questions-about-pins-and-functionality

器件型号:BQ25601

大家好、

这是我第一次使用此芯片、我不了解某些引脚的某些功能。

我遵循图40中数据表的连接方案、但某些连接方案无法正常工作。

唯一的区别是我不需要使用 USB:我有一个12V 的外部电源、而在器件的输入端、我使用一个直流/直流转换器来获得5V 电平。

那么、我只想将该5V 电平用作 BQ25601输入端的 Vbus、并且:

  • 当12V 电源打开时、BQ25601必须为电池充电(同时、我需要使用5V 为整个器件供电);
  • 当12V 电源关闭时、BQ25601必须在芯片输出端提供5V 电压、以便为整个器件供电。

实际上、当我打开12V 电源时、输入级的直流/直流转换器提供5V 电平、我在 BQ25601的 VBUS/VAC 引脚上测量了该信号。

BQ25601似乎无法正常工作:SYS 引脚无输出且电池未充电、即使我将/CE 引脚接至 GND 也是如此。

我曾尝试将 PSEL 也接地、但 BQ25601的输出仍然为0V。

可能我做了一些错误的事情?

请、您能帮我理解吗?

提前感谢您

此致、

米歇尔