主题中讨论的其他器件: TPS23881、 TPS23731、 TPS23734
尊敬的团队:
我想与您再次确认 TPS23730的输入 UVLO 规格。
根据 IEEE802.3af 规范、当协商成功时、PD 侧的 VDD 输入范围为37V 至57V。
在 TPS23730数据表-* PD 输入电源 UVLO_RISING *中,电压范围为35.8~39.5V,可能低于.af 输入规格。
您能否再次确认 TPS23730是否支持 IEEE802.3af PSE? 谢谢。
BR、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我想与您再次确认 TPS23730的输入 UVLO 规格。
根据 IEEE802.3af 规范、当协商成功时、PD 侧的 VDD 输入范围为37V 至57V。
在 TPS23730数据表-* PD 输入电源 UVLO_RISING *中,电压范围为35.8~39.5V,可能低于.af 输入规格。
您能否再次确认 TPS23730是否支持 IEEE802.3af PSE? 谢谢。
BR、
本
您好 Ben、
是的、TPS23730应该能够支持 IEEE802.3.af PSE。
我已经使用2类、3类、4类和 TPS23881 PSE EVM 进行了检查、正确协商的功率将全部包含在其中。 我还通过 SIFOS PD300分析器运行了它(检查 IEEE802.3.at)、它通过了所有测试。
bt 是.at 的子集、它是.af 的子集。 这意味着.bt 与.af 设备(两种方式)兼容。 因此、如果它能够与.bt 和.at PSE (TI 和非 TI)协商电源、那么.af 应该是清晰的。
我会注意到、TPS23730是3类器件、而 TPS23731或 TPS23734是2类器件、如果您想要更接近应用的实际功率范围。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师