主题中讨论的其他器件: TPS23881、 TPS23731、 TPS23734
尊敬的团队:
我想与您再次确认 TPS23730的输入 UVLO 规格。
根据 IEEE802.3af 规范、当协商成功时、PD 侧的 VDD 输入范围为37V 至57V。
在 TPS23730数据表-* PD 输入电源 UVLO_RISING *中,电压范围为35.8~39.5V,可能低于.af 输入规格。
您能否再次确认 TPS23730是否支持 IEEE802.3af PSE? 谢谢。
BR、
本