请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53622 您好!
感谢您的关注。
我从客户那里得到一个问题、当他们将设置存储到器件中时、看起来很成功、但输出始终是默认的1V、而不是设置电压、然后他们将设置重新存储到器件中、输出遵循其设置。 他们发现5件、现在只保留1件。
起初、我担心设置未存储到器件中、因此我建议他们执行以下步骤:
1.存储设置
2.关闭 GUI、关闭器件电源
3.打开设备电源,打开 GUI 以恢复设置,如下图所示,查看设置是否正确。
我注意到图1 中有红色输入#1低输入电压、这很重要吗?
你有什么建议吗?
期待您的回复。
Penn