This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:将设置存储到器件中、但输出电压不正确

Guru**** 2512035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911716/tps53622-store-setting-to-device-but-output-voltage-is-not-correct

器件型号:TPS53622

您好!

感谢您的关注。

我从客户那里得到一个问题、当他们将设置存储到器件中时、看起来很成功、但输出始终是默认的1V、而不是设置电压、然后他们将设置重新存储到器件中、输出遵循其设置。 他们发现5件、现在只保留1件。

起初、我担心设置未存储到器件中、因此我建议他们执行以下步骤:

1.存储设置  

2.关闭 GUI、关闭器件电源

3.打开设备电源,打开 GUI 以恢复设置,如下图所示,查看设置是否正确。

我注意到图1 中有红色输入#1低输入电压、这很重要吗?

你有什么建议吗?  

期待您的回复。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、  

    现在是周末。  

    我们将在下星期一回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    好的、没问题、期待您在星期一的回复。

    谢谢。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    低 VIN 正常、因为 VIN 为0V。

    就 VBOOT 编程而言、它在回收3.3V 电压后生效。

    谢谢

    Chasel