This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:最低输入电压

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911454/lm5017-minimum-vin

器件型号:LM5017

尊敬的团队:

Delta 决定将 LM5017用作产品中的12V 辅助电源

但发现 Vin 引脚和 UVLO 引脚的电压限制为-0.3V~100V
几乎所有钳位二极管都无法满足-0.3V 保护要求。

我们要确保这两个引脚电压是否能够承受-0.3V ~-0.7V?

或如何处理它以保护器件

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Vin 和 EN 中有内部 ESD 二极管,如果负电压低于-0.3V,则会传导和灌入电流,从而损坏 ESD 二极管。

    通常、在 Vin 和 EN 上施加电压时、电压应为正、为什么客户系统上会有负电压?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    它们将在输入之前放置一个二极管、以防止负电压输入。

    因此、当输入具有负电压时、二极管将导通、因此二极管的正向电压将约为-0.4~-0.7V

    或者、您是否有更好的想法来保护负输入电压?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已在电子邮件中给您回电、请等待团队的反馈。

    谢谢