请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 尊敬的团队:
Delta 决定将 LM5017用作产品中的12V 辅助电源
但发现 Vin 引脚和 UVLO 引脚的电压限制为-0.3V~100V
几乎所有钳位二极管都无法满足-0.3V 保护要求。
我们要确保这两个引脚电压是否能够承受-0.3V ~-0.7V?
或如何处理它以保护器件
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.