This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:VIN 跟踪

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911276/ref2030-vin-tracking

器件型号:REF2030

您好!

我们在应用中使用的微控制器要求 REF2030提供的模拟基准电压必须在其 VCC 轨的300mV 范围内、包括加电期间。  我想知道 REF2030的 VREF 引脚是否在 VIN 加电时跟踪 VIN、如果不跟踪、VREF 是否至少保持在 VIN 的300mV 以内?

谢谢、

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narek、

    让我将您的问题提交给该器件的产品专家。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narek、

    这取决于系统和应用。 例如、如果 VREF 具有较大的输出电容器、则输出将更慢、且不在 VIN 的300mV 范围内。  REF REF20的启动时间典型值为500us、电容为1uF。 如果 VIN 斜升至比5V/500us 困难、则 VREF 无法跟踪如此快速的 VIN。