Other Parts Discussed in Thread: REF2030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF2030 您好!
我们在应用中使用的微控制器要求 REF2030提供的模拟基准电压必须在其 VCC 轨的300mV 范围内、包括加电期间。 我想知道 REF2030的 VREF 引脚是否在 VIN 加电时跟踪 VIN、如果不跟踪、VREF 是否至少保持在 VIN 的300mV 以内?
谢谢、
Narek