This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:同步振荡器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910787/uc3843-synchronizing-the-oscillator

器件型号:UC3843

您好!  

我想将 UC3843与微控制器产生的时钟信号同步。 我的微控制器由3V3电压源供电。 数据表建议使用小型容器、但不指定值范围。 不过、数据表中显示的原理图显示了一个24欧姆电阻器。  

然而、对于24欧姆电阻器和时钟信号0 - 3V3、由于24欧姆电阻器上的峰值电压为0V5、我需要放置一个134欧姆电阻器。 因此、微控制器必须提供3V3/(134+24) mA 的电流、这是非常重要的。 因此、我想升高24欧姆电阻器。 但我能给多少钱? 根据我的仿真、如果我使用100欧姆电阻器而不是24欧姆电阻器来拉取大约5mA 的电流、则振荡器不再工作、但我不知道我的振荡器仿真是否代表 UC3843振荡器。 是否有人知道在正常条件下工作时允许的最大电阻是多少?  

这是我的仿真、

非常感谢,祝您愉快!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    附加的图片已损坏、您是否可以再次上传?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成:)