请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3843 您好!
我想将 UC3843与微控制器产生的时钟信号同步。 我的微控制器由3V3电压源供电。 数据表建议使用小型容器、但不指定值范围。 不过、数据表中显示的原理图显示了一个24欧姆电阻器。
然而、对于24欧姆电阻器和时钟信号0 - 3V3、由于24欧姆电阻器上的峰值电压为0V5、我需要放置一个134欧姆电阻器。 因此、微控制器必须提供3V3/(134+24) mA 的电流、这是非常重要的。 因此、我想升高24欧姆电阻器。 但我能给多少钱? 根据我的仿真、如果我使用100欧姆电阻器而不是24欧姆电阻器来拉取大约5mA 的电流、则振荡器不再工作、但我不知道我的振荡器仿真是否代表 UC3843振荡器。 是否有人知道在正常条件下工作时允许的最大电阻是多少?
这是我的仿真、
非常感谢,祝您愉快!