This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:对 HIZ 模式的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911543/bq25601-questions-on-hiz-mode

器件型号:BQ25601

大家好、  

以下是有关 HIZ 模式的一些问题、请帮助检查。  

 在 BAT 引脚上有输入源和电池、充电器开始工作。 然后通过将 REG00[7]更改为1将充电器设置为 HIZ、它应在 REGN LDO 关闭且无开关的情况下进入 HIZ 模式。 PG 引脚的状态是什么,    在这种情况下它是高电平吗?  

2.进入 HIZ 模式后,在哪种情况下它会自动退出 HIZ 模式?  根据我的理解,有两个条件: VAC 低于 VAC_UVLO 和  看门狗复位, 它对吗?在数据表中,8.3.1中有 Vbus_uvloz,但 EC 表中只有 Vac_uvloz,它是否相同?   

3.如何判断器件是否通过寄存器进入 HIZ 模式? 它只是 REG00[7]吗?  

4.在 HIZ 模式下、由于 REGN 关闭、不应存在较差的电源鉴定、对吧?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    强烈建议通过测试 BQ25601 EVM 熟悉 BQ25601操作

    它应该是低电平。

    看门狗将复位 REG00[7]。

    3.是的。

    4. HIZ 期间没有不良的源鉴定。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。 我将在 EVM 到达时对其进行测试。

    关于#2、所以只有看门狗复位 REG[00]、 如果 Vac 低于 Vac_UVLO、如果电池存在、它仍处于 HIZ 模式、对吧?  因此、适配器的电源循环不会退出 HIZ 模式、对吧?

    谢谢。

    BRS

    假设