Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
大家好、
以下是有关 HIZ 模式的一些问题、请帮助检查。
在 BAT 引脚上有输入源和电池、充电器开始工作。 然后通过将 REG00[7]更改为1将充电器设置为 HIZ、它应在 REGN LDO 关闭且无开关的情况下进入 HIZ 模式。 PG 引脚的状态是什么, 在这种情况下它是高电平吗?
2.进入 HIZ 模式后,在哪种情况下它会自动退出 HIZ 模式? 根据我的理解,有两个条件: VAC 低于 VAC_UVLO 和 看门狗复位, 它对吗?在数据表中,8.3.1中有 Vbus_uvloz,但 EC 表中只有 Vac_uvloz,它是否相同?
3.如何判断器件是否通过寄存器进入 HIZ 模式? 它只是 REG00[7]吗?
4.在 HIZ 模式下、由于 REGN 关闭、不应存在较差的电源鉴定、对吧?
谢谢。
BRS
假设