This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有平面变压器(高频开关)的交流/直流转换器的更简单 SMPS 原理图

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911321/simpler-smps-schematic-for-ac-dc-converter-with-planar-transformer-high-frequency-switching

我发现我想在交流/直流转换器中使用两个平面变压器。

750341145和 MTPL-2516。

通用输入:90-265 Vrms 交流电压

输出:12V 直流、1A

变压器的初级绕组将看到电桥整流脉冲直流。

我注意到、虽然传统变压器具有较高的初级电感(700-900uH)、但平面电感的初级电感值只有该值的一半、因此它们需要更高的 MOSFET 开关频率。

UCC28742 能够以最高105Khz 的频率驱动 MOSFET 开关。 与 UCC28740DR 类似的情况、这正是 WEBench 工具在我尝试仿真必要电路时的建议。 Webench 没有考虑平面变压器、这可能需要高于200kHz 的频率。

这是否意味着我必须使用 UCC28780等 SMPS 控制器? 后者需要复杂的电路(此处 是原理图)、而我需要小型简单的原理图、例如 UCC28742提供的原理图。

是否可以使用 UCC28780实现更简单的 SMPS 电路? 无需使用其所有引脚、就无需 ZVS/有源钳位。 效率为75-80%、我还可以、只是想使用一个小而简单的电路来连接平面变压器。 那时是否有另一个离线开关 IC 可供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您可以使用 UCC28C4x 系列器件、这些器件是简单的8引脚控制器、您可以在高频率下运行它们、并将它们与反激式或正向拓扑配合使用。

    此致

    Peter