我发现我想在交流/直流转换器中使用两个平面变压器。
750341145和 MTPL-2516。
通用输入:90-265 Vrms 交流电压
输出:12V 直流、1A
变压器的初级绕组将看到电桥整流脉冲直流。
我注意到、虽然传统变压器具有较高的初级电感(700-900uH)、但平面电感的初级电感值只有该值的一半、因此它们需要更高的 MOSFET 开关频率。
UCC28742 能够以最高105Khz 的频率驱动 MOSFET 开关。 与 UCC28740DR 类似的情况、这正是 WEBench 工具在我尝试仿真必要电路时的建议。 Webench 没有考虑平面变压器、这可能需要高于200kHz 的频率。
这是否意味着我必须使用 UCC28780等 SMPS 控制器? 后者需要复杂的电路(此处 是原理图)、而我需要小型简单的原理图、例如 UCC28742提供的原理图。
是否可以使用 UCC28780实现更简单的 SMPS 电路? 无需使用其所有引脚、就无需 ZVS/有源钳位。 效率为75-80%、我还可以、只是想使用一个小而简单的电路来连接平面变压器。 那时是否有另一个离线开关 IC 可供使用?