This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:除非输入端提供-ve 电压、否则 TINA 仿真 MOSFET 不会驱动为低电平

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910341/ucc21710-q1-tina-simulation-mosfet-not-driven-low-unless--ve-voltage-given-at-input

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

您好!

除非在仿真中向输入端提供负电压、否则 UCC21710似乎不会将栅极驱动为低电平。

输入电压为0V 时、驱动电压仍然为高电平。  

如果我施加负电压、它工作正常。

这是我的仿真文件: MOSFETDriverM.TSC。 仿真是否有问题、或 UCC21710-Q1实际上是否需要负电压将栅极拉至低电平?

此致、

Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    UCC21710-Q1不需要负电压、您答对了。 这是一个奇怪的问题、很可能与您拥有的模型和原理图有一些细微差别。

    我注意到设计上的几点

    *请检查您的 DESAT 电路。 我不知道为什么它连接到 OUTH

    * FLT_N 引脚应上拉至 VCC。 您应该进行监控、因为在原理图中、每个周期都有故障。 这就是为什么驱动器会变低的原因。

    *即使在输入端具有负电压的情况下运行原理图时、也会出现故障情况、实际上它只能在一个周期内工作。 必须纠正故障条件。

    * CLMPI 上不应有电阻器、请将其直接连接到栅极。 (这在最终 PCB 中很重要)

    请检查我基于您运行的以下仿真。

    我首先将接地 GND 和 COM 分别用电压源进行了分频。 然后以0-6V (输入端无负电压)成功运行。
    然后、我移除了电压源并将跳线直接接地。 SIM 运行正常。

    然后、我通过接地符号将低压接地连接回 HV 接地。 SIM 运行正常。 令人惊讶的是,最初情况并非如此。

    我建议首先,简单地用 VDC 电源将 LV 和 HV 接地分开,或者以某种方式断开它们,然后尝试直接连接,就像我所做的那样。

    请尝试这些步骤、如果仍有问题、请告诉我。 如果您仍然有问题、请也使用探头 RDY/FLT、以便我们可以看到模型产生的故障/UVLO 条件。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    感谢你的答复。 我尝试按照您提到的步骤操作、但对我来说不起作用。 我似乎每个周期仍会遇到故障。

    此致、

    Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    请尝试我的修改版原理图、如附件所示。

    最好

    Dimitri

    e2e.ti.com/.../8182.MOSFET_5F00_DriverM_5F00_dimitri.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    感谢你的帮助。 当 我更早尝试您的解决方案时、似乎我只在单个引脚和接地之间插入了电压源、而不是在两个接地之间插入了电压源。

    此致、

    Ayman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayman、

    即使我在检查时几乎也是这样做的。 很高兴我们解决了这个问题。

    最好

    Dimitri