This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:用不同的电压驱动两个 LED 灯串

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911121/tps61196-driving-two-led-strings-with-different-voltages

器件型号:TPS61196

大家好、

我们计划使用 TPS61196器件来驱动以下 LED:

  •  28个 LED 的红色灯串、VF = 2V、总共为56V
  • 28个 LED 的蓝色灯串、VF = 3.1V、总电压为86.8V

此部件是否可以做到这一点?  

如果没有,您能帮助建议合适的解决方案吗?

感谢您的回答。

谢谢你。

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       由于这两个 LED 灯串之间存在很大的电压差、因此我不建议只使用这种方法、因为这会导致较高的热问题、我建议添加一些电阻器以匹配红色 LED 灯串的电压差。 这将具有更好的热性能。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议、我对此表示赞赏。

    您能否帮助建议电阻器的适当值以匹配此红色 LED 灯串电压差?

    谢谢。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruay、

      请使用以下公式计算电阻器:

      R=(两个通道之间的差分电压)/(每个通道的电流)

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    根据我的理解和您的建议、您能否帮助检查下图是否正确?

    谢谢。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      是的、您有正确的电路、请继续、如有任何进一步的问题、请告诉我。

    BR

    肖恩