Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 大家好、
我们计划使用 TPS61196器件来驱动以下 LED:
- 28个 LED 的红色灯串、VF = 2V、总共为56V
- 28个 LED 的蓝色灯串、VF = 3.1V、总电压为86.8V
此部件是否可以做到这一点?
如果没有,您能帮助建议合适的解决方案吗?
感谢您的回答。
谢谢你。
此致、
Ryan