This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TIDA-01093 DSG MOSFET 栅极处的电压

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910667/bq76930-tida-01093-the-voltage-at-the-gates-of-dsg-mosfets

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76942

 TIDA-01093、20节串联电池管理模块参考设计:DSG MOSFET 栅极上的电压约为7.7V (DSG_B≈12V)。对于 MOSFET 而言、电压过低。  

该电路是否正常工作、我想替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看 MOSFET 的数据表、您将看到典型 VGS 为4V。 (最小3V、最大5V)。

    许多用户使用了此参考设计、包括此电路。 它已经过 TI 和多个用户的测试。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt

    MOSFET 的导通电阻受 Vgs 的影响、我希望获得更高的 Vgs 以减少传导损耗。该电路是否适合该应用、尤其是 CHG (Q51 D65 R141)。 充电器插入时输出、或存在其他风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望在给定的 Vgs 电压下实现较低的 Rdson、那么您肯定可以使用不同的 MOSFET。 例如、我们将 EVM 上的该器件用于 BQ76942电池监控器: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd19532q5b.pdf

    我不是 TI 参考设计的设计人员、但正如我说过的、许多用户已经使用该电路进行了生产、因此我不知道有任何问题。 面临的挑战是将来自两个不同器件的 FET 控制信号与不同电压相结合。 该电路提供了可能的解决方案。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。