请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76942
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您希望在给定的 Vgs 电压下实现较低的 Rdson、那么您肯定可以使用不同的 MOSFET。 例如、我们将 EVM 上的该器件用于 BQ76942电池监控器: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd19532q5b.pdf
我不是 TI 参考设计的设计人员、但正如我说过的、许多用户已经使用该电路进行了生产、因此我不知道有任何问题。 面临的挑战是将来自两个不同器件的 FET 控制信号与不同电压相结合。 该电路提供了可能的解决方案。
此致、
Matt