Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C596, TPIC6B595
主题中讨论的其他器件: TPIC6B595
您好!
我想确认 TPIC6C596的电流能力。 表中提到峰值漏极电流单路输出为250mA、脉冲持续时间为100us、占空比为2%、而每个输出的持续漏极电流所有输出均为100mA。 以下是数据表信息:
我想知道:
1、只能从一个输出中汲取多少连续电流? 我知道峰值可以是250mA、但我想知道仅一个输出的连续电流值。
还有、连续漏极电流有一条注释说脉冲持续时间<= 100微秒、占空比<= 2%? 每个输出的脉冲漏极电流、所有输出都导通、250mA 也有相同的注释。
我不明白为什么连续漏极电流和脉冲漏极电流都具有脉冲持续时间和占空比限制。 只有脉冲漏极电流应具有脉冲持续时间限制。 如果我错了、您能解释一下脉冲漏极电流和连续漏极电流相对于驱动器的区别是什么?
3、在连接主电路之前、是否有办法测试驱动器的功能、以检查它是否根据我提供的串行输入正确切换输出?
感谢你的帮助。