This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6C596:电流能力

Guru**** 2550710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C596, TPIC6B595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910074/tpic6c596-current-capability

器件型号:TPIC6C596
主题中讨论的其他器件: TPIC6B595

您好!

我想确认 TPIC6C596的电流能力。  表中提到峰值漏极电流单路输出为250mA、脉冲持续时间为100us、占空比为2%、而每个输出的持续漏极电流所有输出均为100mA。 以下是数据表信息:

我想知道:

1、只能从一个输出中汲取多少连续电流? 我知道峰值可以是250mA、但我想知道仅一个输出的连续电流值。

还有、连续漏极电流有一条注释说脉冲持续时间<= 100微秒、占空比<= 2%? 每个输出的脉冲漏极电流、所有输出都导通、250mA 也有相同的注释。

我不明白为什么连续漏极电流和脉冲漏极电流都具有脉冲持续时间和占空比限制。 只有脉冲漏极电流应具有脉冲持续时间限制。 如果我错了、您能解释一下脉冲漏极电流和连续漏极电流相对于驱动器的区别是什么?

3、在连接主电路之前、是否有办法测试驱动器的功能、以检查它是否根据我提供的串行输入正确切换输出?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、只能从一个输出中汲取多少连续电流? 我知道峰值可以是250mA、但我想知道仅一个输出的连续电流值。

    -100mA  

    还有、连续漏极电流有一条注释说脉冲持续时间<= 100微秒、占空比<= 2%? 每个输出的脉冲漏极电流、所有输出都导通、250mA 也有相同的注释。

    在继续漏极模式期间、我们还进行了脉冲测试。 因此、您可以认为连续电流为100mA。  

    3、在连接主电路之前、是否有办法测试驱动器的功能、以检查它是否根据我提供的串行输入正确切换输出?  

    -要检查哪个函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank 的回复。

    我在前面的问题上有点不清楚、所以请让我在这里澄清一下。

    只有当一个输出打开且所有其他(7)关闭时、才能从一个输出中汲取多少连续电流?  查看我从数据表获取的下图:

    2、连续电流是否有脉冲持续时间和占空比限制? 因为我打算连续使用它超过100微秒。

    3.是否有任何与故障检测相似的功能?

    我的目的是使用此驱动器以200mA 的连续电流驱动 IR LED (Liz -0840)、每次仅提供一个输出。 有可能吗? 如果没有、是否有其他 LED 驱动器可以提供该电流? 我知道 TPIC6B595可以处理150mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当一个输出打开且所有其他(7)关闭时、才能从一个输出中汲取多少连续电流?  查看我从数据表获取的下图:

    -100mA 时、该表会考虑热条件。  

    2、连续电流是否有脉冲持续时间和占空比限制? 因为我打算连续使用它超过100微秒。

    -如果器件的温度不超过最大范围、则连续电流没有脉冲持续时间和占空比限制  

    3.是否有任何与故障检测相似的功能?

    -它没有开路或短路 LED 检测。