主题中讨论的其他器件:TPS63020、 TPS61022、 TPS61020
早上好、
我使用 TPS63020的评估板为 Quectel 提供的 BG96调制解调器供电。 我已设置评估板(更改 R1)、以便在输出端具有4.2V 电压。
评估板的输入电压为3.3V。
当 BG96在 NB-IoT 模式下工作(功耗更低)时、TPS63020工作正常、但当 BG96设置为在 GPRS 模式下工作时、TPS63020无法正常工作: 在 GPRS 模式下、TPS63020提供4.2V 电压、但当调制解调器尝试工作时、会注意到该输出端的重要2V 下降尖峰。 我在3V3电压下进行了测试、即使是来自2A 电源、但结果是相同的(首先、3V3是从我的电路传输的)。
您是否有任何建议来应对这一问题?
祝你一切顺利、
Dani