This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020EVM-487:BG96 GPRS/NB-IoT 电源

Guru**** 1183750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS61022, TPS61020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922798/tps63020evm-487-bg96-gprs-nb-iot-power-supply

器件型号:TPS63020EVM-487
主题中讨论的其他器件:TPS63020TPS61022TPS61020

早上好、

我使用 TPS63020的评估板为 Quectel 提供的 BG96调制解调器供电。 我已设置评估板(更改 R1)、以便在输出端具有4.2V 电压。

评估板的输入电压为3.3V。

当 BG96在 NB-IoT 模式下工作(功耗更低)时、TPS63020工作正常、但当 BG96设置为在 GPRS 模式下工作时、TPS63020无法正常工作: 在 GPRS 模式下、TPS63020提供4.2V 电压、但当调制解调器尝试工作时、会注意到该输出端的重要2V 下降尖峰。 我在3V3电压下进行了测试、即使是来自2A 电源、但结果是相同的(首先、3V3是从我的电路传输的)。

您是否有任何建议来应对这一问题?

祝你一切顺利、

Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我是否可以知道 GPRS 工作时的输出电流是多少?

    请测量 Vin、Vout、L1、L2波形以帮助进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    根据 BG96数据表、最大峰值电源电流为2A。

    请查看随附的以下屏幕截图:

    -'CH1_VOUT_CH2_VIN':Vout (CH1-Yellow)设置为4.2V、Vin (蓝色)设置为3.1V 左右

    -'CH1_VOUT_CH2_V_L1':Vout (CH1-Yellow)设置为4.2V、V_L1 (蓝色)是引脚 SW 处的电压。

    我不知道您对 L2意味着什么??

    此外、请记住、我使用的是 TPS61022的评估板、所附测试是使用大约470uF 的额外输出电容器执行的。

    希望您能给我解答。

    祝你一切顺利、

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diniel:

    我是否可以检查您使用的器件? TPS61022、TPS61020或 TPS63020? 它们是不同的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指定参考值时出错:我使用的是 TPS61022 (现在放在 TPC61022EVM 上)

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dani:

    没关系。 我将把此帖子分配给我的 TPS61022专家团队成员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。

    我会尽快解决问题。

    祝你一切顺利、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    我想确认 EVM 的更改:  

    通过更改 R1将输出电压设置为4.2V。

    2.输出端放置了一个470uF 的额外输出电容。

    BG96的2A 电流有多长时间? 我无法清楚地读取您的波形的时间刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.-您是对的:R1现在设置为590K

    2.正确。

    约25ms:两个图中的时间刻度均为25ms

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    由于此25ms 内的输出功率为4.2V*2A=8.4W。 假设 TPS61022效率为93%、因此输入平均电流应为8.4W/0.93/3.3V=2.73A。 这意味着您的上游3.3V 电路至少应具有2.73A 输出电流能力。 我建议您再次使用>3A 的外部电源进行此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    在正常工作方式下、设备由两节 D 型碱性电池供电。

    我已经使用3A 电源对其进行了测试、结果是相同的(我可以看到电源限制)

    此致、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    明白了。

    我将使用相同的参数进行基准测试、并在本周五结束前告知您结果。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    请参阅以下使用 TPS61022EVM 的测试波形。

    修改:1. R1更改为600kohm、因此 Vout 设置为4.2V。

    2、输出一个470uF 混合电容。

    如您所见、当负载电流从0A 增加到2A 时、Vout 稳定在4.2V Vout。 不会发生压降。

    您能否进行此类测试并共享更清晰的波形? 我想检查输入电压、输出电压、SW 波形。 您之前的波形具有太多噪声。

    CH1:Vout、CH3:VIN、CH4:Iout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我将尝试获得更清晰的图形...

    同时:我使用20cm 的导线将评估板连接到我的板(调制解调器的放置位置)。 导线是否是这种行为的原因?

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    20cm 导线的厚度如何? 您可以使用更短的导线吗? 如果您对它有顾虑、可以测量 Iout 电流波形以进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    导线直径(带塑料盖)为0.5mm (内部铜约为0.2mm)。

    我将尝试使用更短的导线、并测量您所要求的 Iout 和图解。

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    我将关闭此主题、因为一周内没有收到任何回复。 如果您仍有任何疑问、请发布新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我是假期回来的、我仍然遇到与 BG96电源相关的问题。

    现在、我已经缩短了原型和 TPS61022EVM 之间的电缆、现在结果似乎更好!!!

    现在、如果您对此应用有任何其他输入、请允许我输入。

    祝你一切顺利、

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    很高兴听到结果看起来更好。 您能给您的工作台拍照吗? 我想检查所有设置是否正确。

    同时、您是否获得了与我在上一篇文章中所说的相同的新波形和更清晰的波形。 最好同时探测输入电压、输出电压、SW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dani:

    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    正如我告诉过的、我正在对 TPS61022 EVM 进行一些测试、现在我们希望实现自己的原型。

    在您的网站中、没有可用的器件。

    我们的经销商没有库存。

    我想这是一款新产品、在不久的将来库存不会出现问题、对吧?

    同时、如何获得一些样片? 可以给我发送任何邮件吗?

    祝你一切顺利、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dani:

    您可以联系提交的团队或分销商吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我已联系我们的经销商(Arrow)、但他们没有库存或样片。

    从哪里可以获得一些样片?

    Dani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以在此处联系客户支持中心:  

    但如果我们暂时缺货、可能很难获得一些样片。