This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501:输出过冲问题

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501EVM-385, TPS7A45, TPS7A47, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923288/tps7a4501-sp-tps7a4501-output-overshoot-issues

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7A4501EVM-385TPS7A45TPS7A47TLV767

我 在使 TPS7A4501退出复位时遇到相同的过冲问题。  但是、我无法在 TINA 仿真器中重新创建它。  对我标记的原始问题提供了什么反馈以开始此主题。

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    感谢您提出问题。   我将把同一答复张贴在原来的问题上。

    经确定、SHDN 的极长转换时间会导致过冲发生。

    数据表将在不久的将来进行修订、并将添加信息来识别这一点。

    该电路使用 RC 延迟来禁止在 SHDN 上拉时开启 LDO。  导通延迟大约为几毫秒。

    如果 SHDN 由缓慢上升时间信号驱动、建议使用施密特触发器。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我们在 SHDN#上有一个快速边沿(直接由 FPGA 引脚控制)、也会发生过冲。 我们还发现过冲仅在中已有电源后 SHDN#被驱动为高电平时发生,我们需要在应用中执行此操作。 我们也在 TPS7A4501评估板上复制了这种过冲。 是否有消除过冲的方法的进一步指导?

     

    谢谢、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    您能否提供有关所用条件的更多详细信息?

    负载电阻和电容 Vin、Vout。

    如果您有原理图、则可以共享和任何示波器图。

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    我团队中的另一位工程师正在处理此过冲问题、并在回应您的上次回复时不得不这样说(引用的 JPG 会在结尾按引用的顺序附加):

    在使用 TPS7A4501DCQR 时、注意到如果在加电后启用稳压器、则会在输出电源轨上看到该过冲(Overshoot_No_Changes.jpg)。 我们最初怀疑浪涌、更改电源轨上的输出电容会产生一些影响、但即使移除了线路上的几乎所有电容、也未完全纠正。  

    还注意到、我们的设计以及评估板上的一些电源轨显示出了逐渐上升到最终电压的良好效果(Eval_Board.jpg)。 我们最终确定了引脚、只有通过 SHDN 线路对其进行时序控制的电源轨才会出现问题。 完成发现后、只需将稳压器启动到 OFF 位置、然后在通电时转换到 ON 位置、即可测试评估板。 完成该操作后、评估板开始表现出与我们在评估板上看到的相同的过冲行为。

     

    据我们所知、这个问题似乎与 SHDN 斜升所需的时间无关(速度更快或更慢不会有任何影响)。 我们认为、问题是误差放大器在上电时默认为完全开启状态、从而使 VOUT 和 VIN 短路。 然后、误差放大器需要更长的时间来补偿额外的电流、从而导致过冲。 这意味着在评估板上看到的上升时间的第二部分实际上并不是有意的–转换率受 VIN 的上升时间限制(VIN_vs_Vout.jpg)。

     

    我们目前正在计划将对这种控制的控制转移到 IC 外部,以确保我们可以将这两种控制一起提升。 我们还尝试了许多不同的补偿电容器值,但效果不大(除了噪声)。 在不使用外部电路的情况下、我们是否可以采取任何措施来缓解这一问题?

    谢谢、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    感谢您的观看。

    我将与设计人员进行协商、还将安排实验时间来验证实验板上的行为。

    我注意到您使用的是该器件的商业版本。   它们确实具有相同的基本设计、但与空间受限版本相比、处理和封装差异可能会影响器件性能。

    您使用的是什么评估板?  

    TPS7A4501EVM-385评估模块

    TPS7A4501-SP 宽输入电压低压降(LDO)稳压器评估模块

    计划在您的系统中使用什么器件(器件型号)?

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    我是在上一篇文章中拍摄示波器照片的工程师+撰写了该文章。 我们使用的器件是 TPS7A4501DCQR。

    我们使用的是 TPS7A4501EVM-385板。 我修改了它以使用 DCQR 封装、只是为了确保它使用的封装与我们使用的封装相同。 为了简化操作、我还移除了除10uF 陶瓷外的一些输出电容器。 负载电阻为50欧姆、但我还在高负载到低负载的情况下测试了该电路、并看到了类似的行为。

    第一个示波器快照实际上是我们电路板上的 TPS7A4501DCQR、它是在通电后电路中的 TPS7A4501DCQR。 第二个是评估板。

    如果可以、我可以生成一个原理图、表示我们在评估板上所做的工作、如果它能帮助您的最终人员弄清正在进行的工作。 如果上面有一个方便使用的评估板、我建议在板处于关闭位置时为其加电、然后将其移到打开位置。 您可能会看到一些弹跳问题、但我发现这是使 LDO 过冲的可靠方法。

    请告诉我您需要哪些其他信息、我会将其提供给您。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您提供相关信息。   

    我会将此主题移至相应的团队以提供支持。  选择的产品是航天级 LDO 版本、系统将其路由到航天电源团队。  我将关注该主题、因为它可能也与航天级版本相关。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    我应该从谁/哪里获得跟进? 在过去几天里、我没有看到任何有关此主题或任何相关主题的活动弹出、因此、如果需要在相关领域重新发布、请告诉我。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您应从所属产品组获得与收到此消息相同的回复。

    我将对所有者执行 Ping 操作、以确保他们正确收到通知。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我已经回顾了您之前与 Wade 的谈话。 通常情况下、在 Vin 完全斜升后对 EN (或/SHDN)进行定序应减少过冲。 出于某种原因、您的结果显示方式不同。  

    我注意到的一件事是、您的输入信号实际上缓慢上升、当 VIN 连接到/SHDN 时、 慢速斜坡可让误差放大器有足够的时间从完全导通状态转换、而不会引起明显的过冲、这通常是在没有排序的情况下使用快得多的 Vin 斜坡时看到的。  

    我对您共享的图有疑问、该图显示了当您对/SHDN 进行外部控制时的过冲、您是否有图显示了/SHDN 快速开启时的 Vin 电平? 在切换/SHDN 之前、我想确保 Vin 已经高于设定的输出电平。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    为了确保我正确理解您的请求-您正在请求一个示波器屏幕截图、其中显示 VIN 处于稳定状态、然后在 SHDN 切换后、对吧?

    我的初始示波器屏幕截图显示了这种情况- VIN 未显示在此处、因为它是线性电源的稳定状态、这并不是很有趣。

    如果这是您的要求、我可以在周一为您提供帮助。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我找到了使用 TI EVM 处理非 SP 器件时所拍摄的启动图之一、正如您从线程中看到的、启动波形看起来非常干净、没有明显的过冲。 请使用与相同图中清楚显示 Vin、SHDN、Vout 的线程类似的示波器截图。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一篇文章也显示了 TPS7A45的启动。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/717424

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我肯定看不到其他帖子中出现的相同延迟。 其他帖子似乎在 SHDN 切换和启用 VOUT 之间具有大约40 - 60us 的延迟。 我不确定这是否是由于我们使用的器件之间的封装差异所致-我已将 EVM 调制为使用 TPS7A4501DCQR、而链接的帖子使用默认的 TPS7A4501KTTR。 我已经订购了一些替换部件、以使评估板恢复到默认状态进行验证。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    在刚才上传的示波器快照中、CH1是输出、CH2是 SHDN、CH3是输入。 如果您还可以显示从 SHDN (低-高)到输出(低-高)的延迟、则会更好。  

    查看使用 TPS7A45 EVM 收集的其他波形图、该器件似乎具有内置软启动功能、这会导致受控单调升高。 除了使用专用 TPS7A45 EVM 进行评估、我还建议检查电路板上是否有合适的 TPS7A45器件。 我不希望启动行为与同一个裸片不同、但封装不同。  

    请在您有更多数据要共享后通知我。  

    谢谢、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    是的、通道按您描述的顺序排列。 提供电源时、VIN 处于稳定状态、由线性电源供电。 我不确定示波器屏幕截图的请求是什么。 您是否希望 VIN 在与 SHDN 上升相同的范围内上升?

    我想指出的是、我们目前在电路板上的所有定序 LDO (也是由多个设计人员设计的)上都看到了这一点、因此这绝对不是一个孤立的问题。

    DCQR 封装与 KTTR 封装有些兼容、这就是我修改电路板的方式。 您的终端上的人是否也可以给它一个镜头?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是的、通道按您描述的顺序排列。 提供电源时、VIN 处于稳定状态、由线性电源供电。 我不确定示波器屏幕截图的请求是什么。 您是否希望 VIN 在与 SHDN 上升相同的范围内上升?

    -是的、请在相同的图中增加 SHDN 和 Vout。 对于 Vin、由于它是稳定的、请在图中包含信号。

    DCQR 封装与 KTTR 封装有些兼容、这就是我修改电路板的方式。 您的终端上的人是否也可以给它一个镜头?

    让我在我们的端点一些 EVM 和 DCQ 样片,如果需要,我们也可以帮助评估电路板。 同时、您是否尝试检查 KTT 封装?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    请查看之前附加的图片-我相信这正是您的要求。 施加负载后、VIN 会产生一些纹波、但您可以在这些图片中清楚地看到 SHDN 和 VOUT。 我所做的有一点稍有不同、那就是测量 SHDN 变为高电平与 VOUT  开始上升之间的时间、而不是测量由于过冲问题而达到稳定状态的时间。 在比较之前连接的线程/图之间的时间范围时、我们仍然处于其他线程中显示的启动时间之下。

    KTTR 器件已在途中、我希望明天或星期四能够获得结果、具体取决于器件何时到达。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    您所附的最新范围截屏未显示 SHDN 的低-高转换、当您进行新的比较时、请准备好它、以便我们可以从范围读取启动时间。  

    我已订购 EVM 和 DCR 样片、但对于我们的内部样片、它们仅通过陆运发货、最多可能需要5个工作日。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我想你弄错了。 CH2显示 SHDN 从低电平转换为高电平。 上升沿发生得非常快、因此很难看到线路。 我在该图中测量的延时时间从 SHDN 转换到 VOUT 开始上升的时间。 仔细观察、您会发现在最左光标之前、SHDN 上没有高压线。

    如果您想查看 SHDN 的上升时间、我可以放大该区域? 我将无法在同一个图中显示该值和 VOUT。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    好的、感谢解释、如果是、图是好的。 当您对 KTT 器件有一些测试数据时、请告诉我。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    这里是 KTTR 封装的图。 使用 KTTR 封装时、SHDN 变为高电平与 VOUT 开始上升之间的延迟似乎稍长、但性能在其他情况下是相同的。

    我正在使用函数发生器来切换 SHDN、因此边沿既美观又快速。

    基于这一点、封装看起来不是问题的原因。  

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    除了您共享的图外、您是否曾分享过您的原理图供我们审阅? 您对 EVM 进行了哪些修改? 您分享的结果让我认为您的电路板上的东西与 EVM 的默认配置有很大不同。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库存 EVM 和电路板之间的唯一区别是 R1和 R2已配置为1.925V OUT、我们将使用函数发生器而不是跳线来切换 SHDN、以确保实现良好、干净的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    您是否会在电路板上提供 R1和 R2的值?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1 = 1.69k

    R2 = 1k

    输出电压应略高于1.925V、示波器照片显示我们将得到该值(1.9125)。 如果您担心100mV、我可以更仔细地重新测量、以确保更高的精度。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 您是否曾尝试将 EVM 与默认 R1和 R2搭配使用并具有3.3V 输出? 出于某种原因、我们的基准测试结果与您的基准测试结果非常不同。 在您使用3.3V 电源进行验证后、请告知我们。  

    同时、您是否可以拍摄测试设置的照片? 我正在尝试了解差异可能在哪里。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    在 R1 = 1k 且 R2 = 1.78k 时、将输出更改为大约3.3V。 负载电阻为50欧姆、只是为了让一些电流流动。 函数发生器输出连接到 JP1的引脚2、每2秒产生3.3V 脉冲。 SHDN 切换和输出上升之间的延迟仍约为27 - 28us。 仍然看到相同的过冲。

    当您的团队在实验室中测试评估板时、他们如何为评估板加电/切换使能线? 就像我之前说过的-这对我们来说远非一个孤立的问题-我们在使用具有外部定序的器件的每个设计中都看到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我将于9/3进入实验、我将再次使用我们的 EVM 进行检查、并向您提供有关测试的所有详细信息。  

    此致、  
    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我使用 EVM 测试了 TPS7A45、使用默认配置、FB 连接到 GND。 我确实观察过冲。 我道歉了,但论坛上的前一个范围可能有问题。  

    在我看来、该器件没有内置软启动功能、这可能会导致过冲。 在步骤中、您是否打开了另一个 IC?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的确认。 您对类似 IC 有什么建议吗? 可能在功能上与该芯片相同、但它具有软启动电路?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    为了帮助其他客户、我发布了昨天在 FB 连接到输出的 TI EVM 上获得的示波器截图。 这是为了确认 TPS7A45的启动确实显示过冲。  

    我将很快回来、为您提供一款具有内置软启动功能的器件。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    为了为您的应用提供最佳的器件、我可以看到您正在进行6V 至3.3V 的转换、但您将使用该器件的负载电流是多少? 您是否正在寻找特定封装?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们可以随时更新布局以适应新封装、假设它没有大幅增大。

    否则、与该稳压器规格相同的东西将是理想情况。 我们将其用作通用 LDO、因此我们在几乎所有场景(高电流、低电流、并行稳压器、定序、非定序、 噪声敏感等)。 距离 TPS7A4501越近、我们需要更新的分析就越少。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我将您的请求转发给我们的营销团队、我将在收到他们的回复后尽快回复您。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们仍在进行检查、我们很快就会回来。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPN TPS7A45 TPS7A47 TLV767
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、可编程输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1.5 1 1
    输入电压(最大值)(V) 20. 36. 16.
    输入电压(最小值)(V) 2.1 3. 2.5.
    输出电压(最大值)(V) 20. 34 14.5.
    输出电压(最小值)(V) 1.5 1.4. 0.8.
    固定输出选项(V) 1.5、1.8、2.5、3.3 - 0.8、1.8、2.8、3.3、5
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 38. 60 53.
    噪声(uVrms) 35. 4. 60
    精度(%) 2.5. 2.5. 1
    VDO (典型值)(mV) 300 307. 900
    Iq (典型值)(mA) 1 0.58. 0.05
    热阻 θJA (°C/W) 28. 33. 60.1.
    最小封装面积(mm2) 45.89 25 4.
    封装类型 DDPAK/TO-263、SOT-223 VQFN HVSSOP、WSON

    Daniel 和 Jason、

    可用的最佳选项是 TLV767和 TPS7A47。 比较结果显示在表中、器件选择将取决于您的应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、

    感谢您提供器件型号。 我们将查看并了解对我们的设计的影响。

    我们还将 TL1963视为替代产品的潜在压降、但这似乎在启动时表现出类似的过冲行为。

    再次感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    内置软启动功能是 LDO 设计中新增的一项相对较新的功能、大多数旧 LDO 都没有这一功能。 请告诉我这两项建议是否能满足您的需求、如果不能满足您的需求、请告知我们。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    明白。 但是、鉴于这些器件具有启用功能、TI 建议如何使用该功能? 我们有一个解决方案、它基本上将启用功能移到 IC 外部、但您还有其他建议吗?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果应用中的 Vin 斜坡真的很慢、则最好使用 EN 上的单独数字 IO 或模拟输出来开启器件、以最大限度地减少任何潜在的过冲。 为了实现快速 Vin 斜坡、您可以将 Vin 和 EN 连接在一起。  

    有关此建议的更多详细信息、请参阅本应用手册的第2.4章。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    为了确保我正确理解这一点:

    TI 建议确保 VIN 快速斜升、以便 Vref 不会跟踪到 VIN、否则会导致误差放大器强制导通元件完全导通。

    但是、我们的方案中的 VIN 已满且在 EN 切换时保持稳定、这意味着 VIN 和 Vref 根本不应斜升、或者至少在这种情况下、VIN 的有效压摆率是"无限的"。

    这是否意味着当启动时间快于器件的环路补偿带宽时、问题更有可能发生?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    TI 建议确保 VIN 快速斜升、以便 Vref 不会跟踪到 VIN、否则会导致误差放大器强制导通元件完全导通。

    是的,这一说法对于大多数 LDO 设计都是正确的。 对于其他两个推荐器件、这将适用。

    但是、我们的方案中的 VIN 已满且在 EN 切换时保持稳定、这意味着 VIN 和 Vref 根本不应斜升、 或者、在这种情况下、VIN 的有效压摆率至少为"无限"。这是否意味着当启动时间快于器件的环路补偿带宽时、问题更有可能发生?

    --出于某种原因,TPS7A45不遵循这一说法,这是我一开始感到困惑的部分。  

     

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    假设我处于 TPS7A45XX 系列的正确轨道上、是否有办法通过 VOUT 或 ADJ 引脚扩展环路补偿带宽? 有点长的时间、但只是想确保我的选项已经用完了。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果过冲对于您的应用至关重要、并且 LDO 没有内置软启动或浪涌控制、则很难完全消除过冲。 您可以尝试增大输出电容大小、或考虑在输出到 ADJ 之间添加前馈电容、或尝试不同的 Vin 斜坡、其中 Vin 连接到 EN 以查看其是否有用。 它们都可能在一定程度上有所帮助、但它需要大量测试、并且器件也可能存在部件间的差异。  

    溢出会如何影响您的应用?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    在我的初始测试期间、我创建了一个电路、该电路通过一些外部 FET 拉出使能功能。

    更改控制 FET 的斜升速率似乎足以消除过冲。 我发现、除了控制输出端的环路补偿带宽之外、更简单一点的做法是让 VIN 短接至 VOUT、但使其使 VIN 的斜坡速率处于 LDO 的环路补偿带宽内。

    最终结果是、您可以看到 VOUT 上的输入斜坡、但可以消除过冲。 它还通过在输出侧使用类似的设置、最大限度地降低了浪涌电流振铃/过冲的可能性。

    为了降低噪声、但不影响过冲、我们使用前馈电容进行了相当大的实验。 我将在未来对此进行探讨。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    是的、如果 Vin 斜坡非常慢、并且不打算使用 SHDN 来开启器件、则可以消除过冲。 这是您计划在应用中执行的操作吗?  

    此致、  
    Jason