请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A88-Q1 大家好、团队、
我是 Kai。
当不使用 OUT2时、我对 TPS7A88-Q1几乎没有什么疑问?
您可以在下面提供支持吗?
背景:仅使用一个 LDO (请勿使用 OUT2)。 希望减少外设组件。
・我应该将电容器连接到 NR/SS2、或者是否可以设置开路/GND?
・是否有任何禁止连接 GND 的引脚?
・在不使用 OUT2时是否有任何预防措施?
此致、
Kai