This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:不使用 OUT2时 NR/SS2的电容器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910134/tps7a88-q1-capacitor-of-nr-ss2-when-not-using-out2

器件型号:TPS7A88-Q1

大家好、团队、

我是 Kai。

当不使用 OUT2时、我对 TPS7A88-Q1几乎没有什么疑问?
您可以在下面提供支持吗?

背景:仅使用一个 LDO (请勿使用 OUT2)。 希望减少外设组件。

・我应该将电容器连接到 NR/SS2、或者是否可以设置开路/GND?

・是否有任何禁止连接 GND 的引脚?

・在不使用 OUT2时是否有任何预防措施?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这两个 LDO 完全独立地运行。 如果根本不使用第2个 LDO、则所有引脚都可以连接到 GND。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    我可以提出其他问题吗?  

    未使用的引脚连接是否会影响第1个 LDO 的输出噪声?

    我想知道连接方法(GND/开路)是否会影响噪声、 以及哪些引脚会影响噪声。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们没有研究过这一点、但应该不会影响第一个 LDO 的噪声性能。

    此致、