主题中讨论的其他器件: LMZM33606
我需要 LMZ23605的负输出(-5.5V)、但芯片提供了不稳定的-1.2V 输出(我无法使用-1.2V、因为它在-1.21至-1.23之间变化、永不停止)、我的设计就像这样
请帮我解决问题、非常感谢~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果不使用 SYNC 引脚、我建议按照 第7.3.1节中的建议将其连接到返回路径 、以了解更多信息。 在您的系统中、返回路径为负输出电压、更具体地说是电源模块上的 AGND 引脚。
此致、
Jimmy
您好!
底部电阻器以分压器网络中的 Rfbb 为基准。 它不必位于 PCB 的底部。
原理图中还有另一个错误、软启动电容(C70)应连接到返回路径(负输出电压轨)。
我建议采用新的 LMZ23605单元并运行稳定性和运行测试。
请确保所有适当的组件都已连接到系统返回路径。 从降压转换到 IBB 降压转换将返回路径更改为负输出电压轨。 用于连接 GND 的组件现在应连接到负输出电压轨。
请使用具有适当连接的新 LMZ23605器件重新测试电路板。
此致、
Jimmy
您好、Wei、
您在什么应用中使用此 IBB 转换器 LMZ23605? 也许了解这一点有助于找出故障。
另 请注意、该原理图在输出端没有钳位二极管。 在启动期间、由于 VIN 和-VOUT 之间的旁路电容器、输出电压轨将瞬间上拉。 钳位二极管旨在防止输出电压轨变为高电平、并可能在您的应用中导致问题。
如果您仍然对 LMZ23605有疑问、不妨尝试使用 LMZM33606作为替代方案。 以下 应用手册 提供 了有关 IBB 转换的一些指导、并提供了使用 EVM 的实际测试数据、以详细说明器件在转换为 IBB 时的工作原理。
最后、您能否提供电路板的更新原理图和 PCB 布局? 故障可以是导致您看到的故障的因素的组合。
此致、
Jimmy