This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:LMZ23605输出问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605, LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925478/lmz23605-lmz23605-output-issue

器件型号:LMZ23605
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

我需要 LMZ23605的负输出(-5.5V)、但芯片提供了不稳定的-1.2V 输出(我无法使用-1.2V、因为它在-1.21至-1.23之间变化、永不停止)、我的设计就像这样

请帮我解决问题、非常感谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我不能在论坛中观看该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个引脚不应连接到 GND、应连接到输出或仅加载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    如果不需要同步、则应将其连接到系统返回路径。 在这种情况下、它将连接到负输出、因为这是 IBB 拓扑中的系统返回路径。

    之后是否仍有问题? 这不清楚、因为您突出显示了已解决的主题、我只是想确认您的问题是否已解决。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我 刚刚将 SYN 引脚悬空、问题已得到解决。 谢谢你。

       我想知道为什么芯片在我没有将 SYN 引脚连接到返回路径时工作良好?我可以继续这样使用吗?如果关闭、SYN 引脚应该连接到输出引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 SYNC 引脚、我建议按照 第7.3.1节中的建议将其连接到返回路径 、以了解更多信息。 在您的系统中、返回路径为负输出电压、更具体地说是电源模块上的 AGND 引脚。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我 听从了您的建议、将 SYN 引脚连接回负输出引脚、但芯片已损坏一次、Vout 引脚短接到 AGND 引脚。我无法确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在多少个电路板上看到此问题? 如果您有另一个电路板、您能否执行相同的测试并将 SYNC 连接到负输出轨? 在这种使用 IBB 转换的情况下、负输出电源轨将位于底部电阻器(R109)的底部并连接到电源模块的引脚4。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      感谢您的回复。我有两块板。我第一次没有将 SYN 引脚连接到第4个引脚、然后芯片发生了故障。所以我将 SYN 引脚连接到 R108 (第4个引脚) 我的第二块板上的一根短线。但是在使用了几天之后,第二块芯片也发生了故障-- 就像第一个一样。从您的话语中看、我是否应该将 R109放在底部?我已经将所有电阻器和电容器放在顶部、芯片也放在顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    底部电阻器以分压器网络中的 Rfbb 为基准。 它不必位于 PCB 的底部。  

    原理图中还有另一个错误、软启动电容(C70)应连接到返回路径(负输出电压轨)。

    我建议采用新的 LMZ23605单元并运行稳定性和运行测试。

    请确保所有适当的组件都已连接到系统返回路径。 从降压转换到 IBB 降压转换将返回路径更改为负输出电压轨。 用于连接 GND 的组件现在应连接到负输出电压轨。  

    请使用具有适当连接的新 LMZ23605器件重新测试电路板。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了。我将立即尝试它。我不理解返回路径的正确方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此器件有任何其他问题、请告诉我。

    如果您需要一些阅读材料来了解 IBB 转换、请参阅此 应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     非常感谢  。 我今天没有遇到任何有关此芯片的问题!感谢您解决我的问题~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 如果您对此还有任何疑问、请告诉我。

    我现在将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    emmm.芯片继续分解...即使我已经将 SYN 和 C70连接回负输出...我不明白原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您在什么应用中使用此 IBB 转换器 LMZ23605? 也许了解这一点有助于找出故障。

    另 请注意、该原理图在输出端没有钳位二极管。 在启动期间、由于 VIN 和-VOUT 之间的旁路电容器、输出电压轨将瞬间上拉。 钳位二极管旨在防止输出电压轨变为高电平、并可能在您的应用中导致问题。  

    如果您仍然对 LMZ23605有疑问、不妨尝试使用 LMZM33606作为替代方案。 以下 应用手册 提供 了有关 IBB 转换的一些指导、并提供了使用 EVM 的实际测试数据、以详细说明器件在转换为 IBB 时的工作原理。  

    最后、您能否提供电路板的更新原理图和 PCB 布局? 故障可以是导致您看到的故障的因素的组合。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        感谢  您的回复。我没有更改原理图和 PCB 布局、只需将一些导线移动到所需的位置。我是否可以移除 C198 (输入电压和输出电压之间的电容器)?我会在输出电压和 GND 之间连接一个 SMBJ5.0以查看其是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器 C198是此 IBB 拓扑中所需的 CIO 电容器。 有关 这方面的详细信息、请参阅图9和第5.2节。  

    请添加钳位二极管、然后重新测试。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 IBB 应用测试中填充 CIO 和钳位二极管后、随时向我更新您的测试结果。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、此主题将关闭。

    感谢您使用该论坛。

    此致、

    Jimmy