This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:VSYS 有可能升压至26V 以上

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921672/bq24780s-any-chance-that-vsys-could-boost-over-26v

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

您好、先生、

我已经使用过这个部件很长时间、但是我的 ODM 有一个问题、那就是 VSYS 最近会升至大约30V。

这个问题总是会使同一个 IC (3.3V 转换器)烧坏很多次、这个供应商告诉我们、IC 的设计内部有反升压电路。   发生任何情况时、VSYS 上不会产生电压。

实际上、我的系统中的所有电源解决方案(笔记本电脑、TGL)、唯一具有升压功能的解决方案是充电器 IC。

我们知道、该 IC 非常稳定、我们还通过 EV2300和 Battery Studio 进行测试以控制升压模式(正常条件)、并通过外部电路快速切断/连接适配器输入/输出以观察 VSYS 电压。

经过多次测试后、VSYS 非常稳定。

那么、任何错误的连接或不良焊接是否会触发 VSYS 升压超过26V?

此致。

Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince、

    正如您说过的、VSYS 非常稳定。  我想不出该部件会将电压升高到30V 的任何情况。 很可能、系统中存在瞬态电流。 大电流突然截止可能会由于寄生电感而导致电压尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    先生、我是否可以知道 bq24780具有升压电压功能? 仅在适配器过载时从电池提供足够的电流(瓦数)。

    以下条件是使充电转换器从降压转换器转换为升压转换器的唯一条件?

    测试状态
    1. EC 设置禁用涡轮增压模式。
    2.系统仅通电和断电、不会增加系统中的额外负载、电池当前正在充电。
    从之前的测试中可以看出、背靠背 MOS 的 VBUS (+VCHG_IN)没有过压、只有 VSYS 侧可以看到这个问题。

    CH1:VSYS 电压

    CH2:相位

    CH4:电池电流

    VSYS 电压增加至30V、电池放电电流快速增加、超过9A。

    当电池处于升压模式时、TB_STAT 不会被下拉。

    CH1:VSYS 电压

    CH2:TB_STAT

    CH3:相位

    为什么在56.5us 时间出现升压情况? 期待您的建议和想法、谢谢。

    随附原理图:

    e2e.ti.com/.../BQ24780S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有什么建议或想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供原理图。 我无法在我们的 EVM 上重复此操作。 由于没有系统负载、我甚至无法在涡轮增压模式下运行。

    您能否保存事件前后的寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复。

    数据/CLK 在过压前是正常的、

    但是、当发生过压时、最后一个串行数据的分析结果如下:

    表6. ChargeOption1寄存器(0x3BH)

    1.bit[13:12](RSNS_RA比)默认为00、我们不知道为什么它从00更改为11。

    2、位[1]放电 SRN 对于运输模式(EN_ship_DCHG)、从0更改为1。

    3.bit[0]保留、从0到1。

    当我们​​通过 EC 工具同时更改这三个值时、也会发生过压。

    为什么在修改这三个设置后将更改为升压模式、并且输出电压将高于系统电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是对 ChargeOption1寄存器的无效写入、触发了意外事件。  ChargeOption1是用于器件正常运行的重要寄存器。 建议遵循有关寄存器设置的数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    实际上、我们已尝试通过 EC 逐一更改这3位、当"运输模式下的放电 SRN (EN_FUSE_DCHG)" 从0更改为1时、升压事件可能 会立即发生。

    实际上、这个函数不是我们项目上的应用程序、EC 始终按照 POR 的需要写入正确的位、 它不应像这样使 BQ24780S 处于受控状态。

    我们尝试修复代码以避免当前发生此事件、但是、我仍然想知道为什么该位会发生此事件。  

    您能否提供有关此位的更多信息? 我完全了解它在数据表中的含义、但我无法解释它升压时的实际(在我的板上)行为。

     

    谢谢、祝你度过美好的一天!

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的帮助和回复。

    我是否可以知道此放电模式功能与升压模式相关? 因为当该位[1]为1时、将出现升压模式。

    请您确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是否有任何更新或建议? 期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN_FUSE_DCHG 位启用时、SRN 引脚以5mA 的小电流放电140ms。 该位用于非开关运输模式、在充电模式期间不应启用该模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复、

    当适配器不存在时,该位将变为1的其他原因是什么? 或其他原因? 我们可以向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、

    该位默认为"0"、需要手动写入"1"。