This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:功率耗散数据

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910224/tlv743p-power-dissipation-data

器件型号:TLV743P

大家好、

您是否有 TLV743P 的功率耗散图?

(功耗 与环境温度间的关系。)

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有两种具有相似热性能的封装:

    X2SON 封装具有更好的 TJA,可用于根据 TJ=TA+Power Dissipation*TJA 预测热性能。

    例如、如果 VIN 为5V、VOUT 为2.8V、则在150mA 的功耗下:

    (VIN-VOUT)* Iload 是指功率耗散(5-2.8)*0.15= 0.33W。

    如果 PCB 环境温度为~40C、则结温为:

    40C+0.33W*218.6C/W=112.1C。

    这假设是一个 JEDEC 标准高 K 电路板、实际上并未针对热性能进行优化。 有关 更多详细信息、请参阅此应用报告。  

    由于 SOT-23没有电源焊盘、因此改进后的布局不会带来太大的好处。 这就是为什么 RTJC (BOT)为 N/A  

    我一直致力于让我们的所有器件的散热小工具在线运行。 这里可以看到一个示例。 (您必须向下滚动)

    我希望这有助于回答您的问题。