This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:CAN't 输出5V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926076/tps23750-can-t-output-5v

器件型号:TPS23750

我通过 TPS23750设计 PD 板。

当我第一次连接到 PoE 交换机时,它可以输出5V 电压,但大约10秒后,电路板就无法输出电压。

测试电解电容器后的电压,电压为13.5V~19.5v。TPS23750很热。  电解电容器也很小。 我想有些电路是坏的、因为它一开始是可以的。 当我关闭电源并打开 PoE switch.it 时、无法正常工作。我尝试更改 TPS23750、但无法正常工作。那么如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上电阶段、似乎有一个部件损坏。 TPS23750具有热关断功能、如果过热、则可能已达到该限值。 可能是启动期间部件损坏并导致短路。 或者存在其他导致短路的东西。 我会检查其他元件、因为您更换了 IC、可能是 IC 发生了故障、或者至少不仅仅是 IC。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fd757142573f22224d10c81aabf7b122.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误 vedio、可以帮助猜测哪个部件可能损坏?BRGE、RES、CAP、D4、Q2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用 DMM 测试这些组件以测试它们是否损坏? 还是尝试更换它们?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试焊接具有所有新 组件的另一块板、但仍然获得了与以前相同的结果、视频、您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从视频中看到任何可见中断。 如果没有任何视觉效果、我无法判断损坏了哪些组件。 但是、您可以使用万用表测量元件、以确保二极管不会损坏、FET 不会损坏、电容器仍然具有其值、并且如果存在任何其他不应出现的短路。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我几天内没有听到你的声音。 您对此帖子是否有任何更新? 我希望确保您的项目设置成功、但如果听不到您的反馈、我将关闭此主题。 请随时在此处或在新的 E2E 帖子上发帖以继续对话。 谢谢你  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然找不到我的设计中的错误、因此我上传了我的 sch、pcb.pl在 sch?e2e.ti.com/.../5153.switch_5F00_tps23750_5F00_5V_5F00_2.pdf 中检查了一些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、它看起来非常靠近 EVM。 最大的区别是 FET。 EVM 中使用的 FET 的电容比该设计中使用的 FET 低得多。 除此之外、它看起来非常相似。 此时、似乎值得尝试 EVM 中使用的 FET。 我会确保所有组件均已正确安装并具有正确的值。 我还会再次检查布局是否有任何错误。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我几天内没有听到你的声音。 您对此帖子是否有任何更新? 我希望确保您的项目设置成功、但如果听不到您的反馈、我将关闭此主题。 请随时在此处或在新的 E2E 帖子上发帖以继续对话。 谢谢你  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师