我通过 TPS23750设计 PD 板。
当我第一次连接到 PoE 交换机时,它可以输出5V 电压,但大约10秒后,电路板就无法输出电压。
测试电解电容器后的电压,电压为13.5V~19.5v。TPS23750很热。 电解电容器也很小。 我想有些电路是坏的、因为它一开始是可以的。 当我关闭电源并打开 PoE switch.it 时、无法正常工作。我尝试更改 TPS23750、但无法正常工作。那么如何操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我通过 TPS23750设计 PD 板。
当我第一次连接到 PoE 交换机时,它可以输出5V 电压,但大约10秒后,电路板就无法输出电压。
测试电解电容器后的电压,电压为13.5V~19.5v。TPS23750很热。 电解电容器也很小。 我想有些电路是坏的、因为它一开始是可以的。 当我关闭电源并打开 PoE switch.it 时、无法正常工作。我尝试更改 TPS23750、但无法正常工作。那么如何操作?
您好!
在上电阶段、似乎有一个部件损坏。 TPS23750具有热关断功能、如果过热、则可能已达到该限值。 可能是启动期间部件损坏并导致短路。 或者存在其他导致短路的东西。 我会检查其他元件、因为您更换了 IC、可能是 IC 发生了故障、或者至少不仅仅是 IC。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
我仍然找不到我的设计中的错误、因此我上传了我的 sch、pcb.pl在 sch?e2e.ti.com/.../5153.switch_5F00_tps23750_5F00_5V_5F00_2.pdf 中检查了一些错误
您好!
我查看了原理图、它看起来非常靠近 EVM。 最大的区别是 FET。 EVM 中使用的 FET 的电容比该设计中使用的 FET 低得多。 除此之外、它看起来非常相似。 此时、似乎值得尝试 EVM 中使用的 FET。 我会确保所有组件均已正确安装并具有正确的值。 我还会再次检查布局是否有任何错误。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师