This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池不能充电,并且未完成#39;t 充电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920105/bq77915-battery-doesn-t-charge-complete

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ24715

您好!

希望你们做得好。  

我们有3s2p 配置锂离子电池(ncr18650b)。 我们 在系统中使用 bq77915 IC 作为 BMS。 和 bq24715。

我们已将 bq7791501器件用作 BMS。

电池充电电压应高达12.6V  

电池在12.35V 时停止充电。 我们检查了 CHG 和 f DSCHG FET、发现当 CHG FET 关断时、dischg FET 处于导通状态。  

从数据表表格9.5中可以看出故障条件

  1. 过压故障  
  2. 过热充电故障
  3. 欠温充电故障。

电池组在室温下充电。 BP 未达到50度的温度。

关于过压故障情况、我们检查了各个电芯的电压、并在每个电芯上测量了约4.11V 的电压。 这完全处于欠压范围内。

我们移除了 R39电阻器以禁用电池平衡条件。

我要附上下面的原理图

我们将 IC 更改为 bq7791500、将感应电阻器值更改为7.5m Ω  

在电池停止充电后连接电池平衡后、与电池平衡 D5、D7、D6相关的 LED 将亮起。

电池组电压为12.29V 、电池两端的电压为 4.1V、4.09V 和4.08V (电池背面通过 J2连接、其中 Bat+连接到引脚5。 在引脚4上有 B1-和 B2+、在引脚3上有 B2-和 B3+。 在引脚4上、我们连接了电池组  

我们连接了负载并打开了故障 chgfet 并为负载供电。 电池电压测量值为12.24V

我怀疑这种情况是否是过压故障情况。 但我们根据4200mV 和4250mV 的 OV 选择了 bq7791500和 bq77917501。 两个示例。

我认为过压故障条件应在超过过压阈值时出现。 但我们关闭了 chgfet。 即使我们没有观察到故障情况也是如此。

您能帮我们解决这个问题吗?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我同意您的分析。 这似乎超出了过压故障的范围、并且很少出现温度故障。 以下是一些建议:

    1. 我注意到您的一些引脚连接到 BAT-而不是 GND (如 CTRD)。 这不可能是什么、但最好将其连接到真正的接地端、以防万一。
    2. R33和 R36的值是多少? 它们分别应为1k 和4.5k。
    3. 我还注意到 RTS (R41)为100k、应为10k。 我已经看到这会产生意外故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好

    感谢您的回复和建议。

    我对建议有几个问题

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我很好,谢谢! 希望你们也能做得好。

    是的、CTRD 和 CTRC 用于堆叠条件。 但如果该引脚变为高电平、器件将触发故障模式、因此我们建议将其连接到真正的接地端。 BAT-不太可能触发高电平、因此这只是为了安全。  

    啊、我看到 R41是 Rocd 电阻器。 对这种混乱表示歉意。 这些值应该是可以的。

    R33和 R36看起来非常低。 我建议使用更接近建议数据表值的值。 3.32k 应该是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    您能否为计算栅极电阻提供参考计算?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    正如建议的那样、

    • 我们将 R33和 R36值替换为1k 欧姆和3.32k 欧姆。 (未将 CTRC 接 地)。 电池电压为12.15V。 我们尝试为电池充电、但电池未充电。  Dschg FET 导通、Chgfet 关断。 我们尝试连接6A 负载、但 chgfet 仍处于关闭状态。  没有电池电压平衡的迹象(我完全看不到触发 OV 故障的条件、正如您之前所说的、温度故障的可能性非常小)。 这似乎是非常奇怪的情况。  
    • 我们测量了 CRTC 和 CRTD 引脚相对于 GND 的电压(不是 BAT-)、发现这两个电压都是0.4V。  
    •  真正的接地是否意味着除 BAT-之外的公共接地? 我们在同一 PCB 上有其他模块、它们的接地与 BMS 接地隔离(我们的例子是 BAT-)。我要连接下面的 PCB
    • BMS 接地(BAT -)与模块的其余部分完全隔离。 真正的接地是否意味着公共接地? 它是 GNDREF 还是 GND、如下面的原理图所示?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您是否在示波器上观察到了电池电压? 有时、我们会看到电压中可能导致故障的尖峰。 是否有办法将电池电压降低到足以恢复并尝试再次充电? 此外、您是否仅在一个或多个器件上观察到了这一点?

    至于 GND、具体取决于您的特定电路板。 与器件的 VDD 相比、我只需确保它是真正的 GND。 这些引脚上的任何电压都可能导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    • 我们没有在示波器上检查电池电压、但我们确实使用了万用表和电压测量单元 来测量电池电压。 电池电压没有尖峰。
    • 一旦我们更改 R33和 R36、负载的连接不会清除故障 条件。 CHG FET 仍然未导通。
    • 我们在同一器件 bq7791501中也遇到了同样的问题、其中 chgfet 已关闭、但在连接负载时故障已清除、即使在连接负载之前、故障也会指示电压平衡。
    • CRTC 引脚和 CRTD 引脚上的电压是否应测量为0V?
    • 当负载连接且没有故障条件时、应该同时打开 chgfet 和 dschg FET 吗?
    • 正如您所说的那样、将真正的接地端与 VDD 进行比较、bq77915上的引脚 VDD 连接到电池组+和电池+( 数据表中的图10-9)。 那么、真正的接地是电池组-在本例中? 它是否正确或我理解错误的方式?我对真实的接地有点困惑。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    • 通常、我们要在示波器上观察电池电压。 它有助于我们更好地了解行为。 我强烈推荐它。
    • 如果多个器件发生此问题、则电路板很可能存在问题。 如果只有一个设备出现问题、则很可能是设备出现故障。
    • 是的、CTRC 引脚和 CTRD 引脚上的电压应该为0V。
    • 假设在连接负载且无故障时、器件应同时导通 CHG 和 DSG FET 并恢复正常运行。  
    • 是的、器件的 VDD 连接到 PACK+。 理论上、使用 PACK-和 GND 应该是可以的。 无论如何、我建议您仔细检查这些值。 我们过去看到过奇怪的行为。 这只是为了安全。  

    我建议断开电池并在连接之前让电池放电一点。 这是为了确保器件进入正常运行、然后开始使用新的 Rchg 和 Rdsg 进行充电。 也可以尝试断开 LED 与电池电压感应引脚的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的建议。

    基于 bq77915的 EVM、我们已将 BAT-端子上的所有连接连接连接到电池组-端子

    C32和 C33、C31、C29、C41、c39 连接 到电池组-而不是 BAT-

    根据 EVM、IC 引脚9 (VDD)、引脚20 (CCFG)、引脚23 CTRD 和引脚24 CTRC 被连接至电池组。

    我们尝试了以下测试条件、并观察到以下情况:

    • 我们移除了 NTC 连接、发现未发生故障情况。  
    • 我们尝试对电池充电、发现 chgfet 关断的旧情况仍然存在。
    • 我们连接了负载以恢复故障状态、并尝试再次对其充电、然后 chgfet 关闭。
    • 我们 再次将所有连接(转移到电池组的连接-)连接回 BAT-、并观察到电池正在充电而没有出现任何故障情况、在12.2V 时充电停止。  我们使用的是 bq7791500、根据器件的规格、充电电压为  
    • 我们 再次将所有连接(转移到电池组的连接)恢复到 BAT-、当我们移除 NTC 连接时、它会显示故障状况、 电池已断开连接。 NTC 连接恢复后、器件返回正常状态。  

    我们的项目截止时间很短、BMS 的行为非常严格。 始终是 CHGFET 关闭。

    我们可以通过电话或 Skype 进行连接吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们看到、在 POR 时、器件假定处于 OV 故障条件、并将使充电 FET 保持关断。 当 bq77915的电池电压低于4000mV 时,chgfet 将打开。  在电池电压达到4000mV 之前、chgfet 将关闭?

    当尝试为电压为12.2V 的电池组充电时、这种情况是否会触发 chgfet 不打开?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    从您上一篇文章中可以看到、这似乎是 NTC 的一个问题。 您是否可以尝试断开 VTB 引脚(保持悬空)并在 TS 引脚上有一个10k Ω 下拉电阻接地? 该配置应禁用温度保护。 如果器件运行正常、则 NTC 存在问题。 如果您仍然遇到奇怪的行为、问题可能出在过压功能上。  

    在这种情况下、我建议从电压检测引脚禁用 LED。 它们可能会干扰电压计算。  

    部分的数据表中介绍了过压故障行为  9.3.2.1.它说:"该器件假定在复位后发生 OV 故障、如果所有电池电压低于 OV 阈值减去迟滞、则在 OV 延迟后自动清除。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复

    在帖子中  

    它说与 bq77915相关的接地应连接 到 BAT-、但正如您在前面的文章中提到  的、真正的接地是与器件的 VDD 相比较的接地。 因此、PACK -ve 应连接到器件接地点。

    在接地时会产生很大的混乱。 您能否清楚地告诉我们 IC 应该连接到哪个接地端、是电池组还是电池组?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    对这种混乱表示歉意。 我同意这一立场,接地连接应该是最佳可得技术。 VDD 与 BAT+是相同的参考点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的澄清。

    您能否为栅极电阻计算提供参考?

    我们按照 TI 文档计算栅极电阻、计算值为3欧姆、与您建议的值不符。

    您能帮我们解决这个问题吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    下面是我们的设计人员的一条注意事项:"时间常数是所选的串联电阻(Rchg/Rdsg)乘以外部 FET 总栅极电容。  由于1个时间常数(RC)可产生上升时间至最终稳定值的63%、因此手动计算 FET 所需的导通时间时、这种情况应该是正确的。  对于下降时间、他们可能希望使用接近2个时间常数的东西、因为 FET 在接近最终稳定值的90%时关闭。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好。

    感谢您的回复。

    我们有一个关闭 chgfet 的情况。 我们测量的电池电压为12.35V、  电池+(电池组+)和电池组-的电池电压为11.83V。

    我对充电 FET 和放电 FET 操作有点困惑。

    从数据表中我了解到、只有当爬电距离 FET 处于开启状态(CHGET 和 DSCHGFET)时、运行才正常。 在基于故障的故障条件下、任何一个 FET 都将关闭、或者两个 FET 都将关闭。

    在 OUT 条件下、我们测量了电池组+ 和电池组-端子处 的电压为11。 83 V。 从数据表给出的原理图中、我看到电池和电池组在 chget 关闭时完全隔离。 我们如何仍然读取 Pack+和 Pack-端子的电压?

    为什么读数下降500mV?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    这是正确的行为。 您可以在 EVM 用户指南的第2.4节第10步中看到此现象。在过压情况下、我们保持 DSG FET 导通、以便电池组能够继续放电、从而从过压故障中恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好。

    感谢您的回复。

    我们观看了有关 bq77915器件上电池平衡算法的视频。 我们正在测试 bq7791500和 bq7791501

    我们对电池平衡几乎没有什么怀疑

    1. 电池平衡从 Vstart = 3.8V (对于 bq7791500  和 bq7791501器 件)开始、阈值为(Vcbth- Vcbtl) 100mV。 最初,当所有电池电压都超过 Vstart 时,电池平衡开始。 在步骤1中(Vcbtl=3.8且 Vcbth=3.9V)、如果任何电池电压高于 Vcbth=3.9V、则该电池会经历电池平衡。 电池平衡时充电过程是否停止?
    2.  阈值上下限何时发生变化 (Vcbtl=3.8V 至 Vcbtl=3.9V 和 Vcbth=3.9V Vcbth=4V)? 是否仅在步骤1中的电池平衡完成后进行?
    3. 视频 中提到、一旦电池电压达到 VFC 阈值(bq7791501为4.1V)、只有当电池读出 OV 条件( bq7791501高于4.2V)时、才会进行平衡。 我是否以正确的方式理解了它?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    1. 是的、我认为充电会在电池平衡时暂时暂停。 但是、平衡非常短。
    2. 是的、只有在步骤1中的电池平衡完成后、阈值才会更改。 所有电池电压必须高于 Vcbtl。
    3. 是的、将进行电池平衡以使器件免受 OV 故障的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    希望你们做得好。  

    我们将 bq7791501用作 3s2p 配置锂离子 NCR18650电池的 BMS。

    1. 在对电池放电时、我们观察 到电池组电压为8.7V、每节电池电压为2.9V (电压读数)时、电池停止为负载供电。 但根据数据表、器件应在2.8V 或更低的任何电芯读数处输入 UV 故障。 我们在2.88V 的其中一个电池电压读数处也发生了 UV 故障。  
    2. 我们观察到另一种情况、即两个 FET 在8.7V 电池组电压下关闭。 我们有恒定的加热器负载。 测得的负载电流为5A。 从数据表中可以看到 OCD1、OCD2、SCD、OCC、UTD、 如果两个 FET 都关断、则为 OTD、OW 故障。 我们预计它是 OCD1/ OCD2故障 或 SCD 故障、但我们测量的是负载电流、读数为5A。 由于电池未充电、OCC 可能被排除。  电池处于室温。  我们在电池组与 PCB 的连接上看不到任何开路。 我们尝试通过移除负载来恢复故障、但我们的应用不支持完全断开负载(我们有3.3V 稳压器、降压转换器和5V 稳压器以及电池组端子上的加热器负载、不支持完全断开负载。 使电池组端子保持悬空 ISI 在 OUT 应用中不受支持)。 在 FET 均关断且需要断开负载以清除故障的情况下、您是否可以建议其他任何方法来移除负载或清除故障?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    1. 这似乎很奇怪。 器件不应在该级别进入 UV 故障。 请检查以确保未发生其他故障。 另请直接测量器件引脚的电压。
    2. 该器件配置为需要移除负载才能从故障中恢复。 遗憾的是、这无法更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    感谢您的回复

    希望你们做得好。

    我们使用的是采用3s2p 配置的 NCR18650b 锂离子电池。 我要附上下面的数据表

    NCR18650B.pdf

    我们绘制了充电和放电特性图、发现放电容量和容量有很大差异。 电池正在放电 5774mAh (电池未完全放电)、并且充电容量仅高达3548mAh。 请找到随附的 充电和放电特性图。

    我们将以1c 的电流对电池放电、并以0.5C 的电压对电池充电

     为什么电荷量非常小于放电容量?

    您能为我们提供帮助吗?

    谢谢你  

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我不是电池化学方面的专家、因此我不是这方面的正确联系人。 我只能评论电池管理设备的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    是的、BMS 在2.9V 电压下踢进并关闭本应具有2.8V UV 故障保护的 BQ7791501上的 DSG FET、这是很奇怪的。 我们直接在它们读取相同值的引脚上测量了电压。  

    观察结果是、当其中一个电芯达到2.88或2.89V 时、情况未发生变化时、它将关闭。  

    另一个观察结果是、当我们尝试测量 NTC 上的电压时、它显示0V wrt pack -或公共接地。 它是否应该在25°C 时提供一些值?  

    我们的 NTC 值在25°C 时为10K

    我们无法理解为什么它在<=2.9V 而不是<=2.8V 时关闭。

    感谢您的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看表9-5并查看可能发生的其他故障。 我还会检查 CTRD 的值。

    VTB 引脚(以及 TS 引脚)不是稳定电压、而是一系列脉冲。 这意味着应在示波器而不是万用表上评估该值。 我建议检查示波器上的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好。

    对于 bq7791501、我们使用4.5 m Ω 感应电阻器。  

    要与您确认事项,对于3s2p 配置设备:bq7791501 和感应电阻值: 4.5m Ω,阈值如下

    过压(OV) 4250mV 12750电池组电压、如果任何电池电压读数高于4250mV 则触发
    欠压(UV) 2800mV

    电池组电压:8400mV、仅当任何电池的读数小于2800mV 时触发  

    OCD1 (过流放电1) 35mV 使用4.5m Ω 的感应电阻器时、放电电流应为7778mA、以触发 OCD 1故障

    OCD2 (过流放电2)

    60mV 使用4.5m Ω 的感应电阻器时、放电电流应为13333mA、以触发 OCD 2故障
    SCD (短路检测) 120mV 如果当前值为26666mA、则触发 SCD 故障 shoud
    OCC (过充电电流) 20mV 使用4.5m Ω 的感应电阻器时、充电电流应为4444mA、以触发 OCC 故障

    根据您的建议、我们查看了数据表中的表9.5、发现对于放电 FET 关闭、唯一可能的故障可能是 UV 故障或禁用了 CRTD。 由于任何电池未达到 UV 阈值、因此唯一可能的故障是 CRTD。

    正如您在前面的一篇文章中提到的、CRTD 和 CRTC 应接地。我们确实将 CRTD 和 CRTC 信号接地。 CRTD 和 CRTC 引脚是否与堆栈配置无关?

    在什么情况下可能会触发器件中的 CRTD 故障?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    我们希望使用 ADC 通道测量电池组温度。 用于估算电池的 SOC。 我们希望使用器件的温度功能来测量电池组的温度。

    我们是否可以使用 NTC 测量值来读取电池组温度?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    CTRD 和 CTRC 仅用于堆叠实现、它们只是向器件发出一个故障信号、表明其中一个上层器件发生了故障、因此会立即触发故障。 在非堆叠应用中、对于堆叠顶部的器件、CTRD 和 CTRC 引脚应短接至 GND。 这是为了确保没有杂散电压触发故障。 我会观察示波器上的引脚、以确保该引脚上没有意外电压。

    NTC 测量应准确反映电池组温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好。  

    我们将 CRTC 和 CRTD 信号接地。

    当您说测量与电池接地或 电池组负极相关的信号时?

    由于我们已经将两个引脚都连接到电池负极、因此它的读数将为0V  

    您能否告知需要测量 CRTC 和 CRTD 引脚电压的接地端? 对于电池组或电池组?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    测量 CTRC 和 CTRD 相对于电池接地的值、或者针对堆叠器件测量本地电池接地值(堆叠中最低电池的 GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    希望你们做得好。

    感谢您的回复。

    在上一篇博文中、您提到" VTB 引脚(以及 TS 引脚)不是稳定的电压、而是一系列脉冲"、您能告诉我们脉冲的频率是多少?

    对于通过 ADC 通道使用 bq77915器件的温度功能进行温度测量、我们如何使用 bq77915器件上电池组的 NTC 测量?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    它不是稳定的脉冲频率、请参阅下面的示波器快照:

    粉色线(CH3)为 AVDD、绿色线(CH4)为 VTB。

    如果遵循建议的电路、则会将器件设置为读取 NTC 测量值、并在温度不安全的情况下触发故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您的回复。

    我无法打开您在上一帖子中附加的图像。

    您可以再次附加吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    抱歉! 你能看到这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    感谢您的回复。

    我们希望使用 ADC 通道测量电池 SOC 的温度。

    请参阅下图

    我们希望每1分钟测量一次电池的温度、以确定 SoC。  

    是否可以如上图所示读取电池温度?

    正如您所说的 VTB 和 TS 脉冲不是稳定频率脉冲一样,bq77915如何知道何时进行温度测量?

    您对如何使用 NTC 通过外部 ADC 端口连接到 bq77器件来读取电池温度有什么建议吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定器件的确切工作情况、它很可能是我们受保护 IP 的一部分、因此我无法分享确切的详细信息。 我知道、通常情况下、该器件测量 VTB 和 TS 引脚上的电压并对其进行比较。  数据表的第10.1.1.5节对此进行了概述。 至于您的配置是否正常、我不确定。 我只能就电池保护芯片的工作方式提供建议。