请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3890 团队、
在第7.3章中、上拉电阻器的最小值为1kOhm、在第6章中、上拉电阻器的最小值为10kOhm。
您能澄清正确的最小值吗?
我的客户希望使用4.7k Ω 电阻器。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
在第7.3章中、上拉电阻器的最小值为1kOhm、在第6章中、上拉电阻器的最小值为10kOhm。
您能澄清正确的最小值吗?
我的客户希望使用4.7k Ω 电阻器。
谢谢