This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:复位上拉电阻器值-数据表矛盾

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923195/tps3890-reset-pull-up-resistor-value---datasheet-contradiction

器件型号:TPS3890

团队、

在第7.3章中、上拉电阻器的最小值为1kOhm、在第6章中、上拉电阻器的最小值为10kOhm。

您能澄清正确的最小值吗?
我的客户希望使用4.7k Ω 电阻器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    最小值应与电气特性表(1k)中所述相同、但我们通常不建议在接近最小值或最大值的位置工作、因此您可能需要在此处至少使用10k。 无论采用哪种方法、我相信4.7k Ω 可以正常工作、但10k 或100k Ω 会更好。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的快速回复!

    数据表中的典型应用使用1 MOhm 电阻器、因此设置为上限。
    据我了解、您可以确认最小值为1kOhm、但我们建议使用10k 和100k 之间的值。

    但是、我的客户选择的4.7K 应该是正常的、并且在规格限制范围内。

    您能确认我的理解吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    是的,这应该是好的!

    谢谢、

    Abhinav。