主题中讨论的其他器件: MSP430G2544、 MSP430G2553、
你(们)好
我根据 EVB 手册为器件 tps23861构建了此电路、如果我手动 打开每个端口(一次无法打开4个端口)、则可以正常工作。 。 我能否添加内容或对其进行编程、或者延迟电路、以便它打开端口1、然后打开端口2、等等(每个端口之间大约200ms 至500ms)。 当所有4个端口都连接到 PoE 摄像头时、它无法立即打开。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我根据 EVB 手册为器件 tps23861构建了此电路、如果我手动 打开每个端口(一次无法打开4个端口)、则可以正常工作。 。 我能否添加内容或对其进行编程、或者延迟电路、以便它打开端口1、然后打开端口2、等等(每个端口之间大约200ms 至500ms)。 当所有4个端口都连接到 PoE 摄像头时、它无法立即打开。
谢谢你
您好、达尔文、
好的、我购买了使用 MSP430G2553 MCU 的 EVB tps23861和 MSP430 LaunchPad。
在半自动模式下使用子板 TPS23861EVM-613播放和测试您的 EVB TPS23861EVM-612。 它运行良好、延迟了打开每个端口的时间。
然后我移除子板,在 J6上连接 了生产板(正如我之前提到的那样,只在自动模式下运行 )我提升了芯片 TPS23861的所有引脚复位、SCL、SDAI、SDAO、INT、SHDN 和 A3,并连接到 EVB 的 J6。 。 并 执行相同的 F11、F8、终端。 按"S" (在自动模式下,它将全部4个端口都不会出现问题),然后更改为半自动模式。 它仅打开一个端口、 而三个端口关闭。 如果我再次这么做、它将打开和关闭其他端口三个端口、 依此类推。
问题:
它在半自动模式下使用 EVB 板在您的 MSP430 laudnh 焊盘上正常运行。
为什么当我连接到电路板时它只打开一个端口。 (可能是我的硬件?) 我尝试 slvc573b 和 sluc600b
谢谢你
索尼 Nguyen
您好、达尔文、
我找到了问题。 这是我的硬件、TPS23861芯片坏了。
我使用 USB 转 GPIO 到 EvmTPS23861的 J2,地址0x20。
当它处于半自动模式时、
在遥测页面中、
所有电源正常4端口、
电源使能正常所有 4端口、
所有检测均正常4端口、
但 在启动故障时,它会打开3个端口和1个端口,有时所有端口都会打开(为什么),我们可以对它进行编程并通过此检测吗? 我在半自动.c 程序中看不到它
谢谢你