This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:CAN 和#39;t 一次打开4个端口

Guru**** 1862710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, MSP430G2544, MSP430G2553, TPS23861EVM-612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924615/tps23861-can-t-turn-on-4-port-at-one-time

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: MSP430G2544MSP430G2553

你(们)好

我根据 EVB 手册为器件 tps23861构建了此电路、如果我手动 打开每个端口(一次无法打开4个端口)、则可以正常工作。 。   我能否添加内容或对其进行编程、或者延迟电路、以便它打开端口1、然后打开端口2、等等(每个端口之间大约200ms 至500ms)。  当所有4个端口都连接到 PoE 摄像头时、它无法立即打开。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的索尼:

    对于这种类型的功能、您需要使用 微控制器来驱动 PSE、例如、对于端口2、它 将在找到连接的有效 PD 后打开、然后检查端口1端口是否已通电、 然后在端口2上电之前添加延迟。 等等。

    遗憾的是、这无法在硬件或自动编码中完成、因为当连接了有效的 PD 时、端口将打开。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您、 我能否使用 TI 器件 MSP430G2544 16MHz MCU、该 MCU 具有16KB 闪存、512B SRAM、10位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器

    来控制它。   您是否有采用  TPS23661的 MSP430G2544 (40引脚 RHA 封装)参考设计和代码。

    谢谢你

    Sonny Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 TPS23861器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    我们在用户指南中推荐的 MPS430是 G2553。 请参阅以下链接。 您应该能够使用以下链接中的参考代码作为一个很好的开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    好的、我购买了使用  MSP430G2553 MCU 的 EVB tps23861和 MSP430 LaunchPad。

    在半自动模式下使用子板 TPS23861EVM-613播放和测试您的 EVB TPS23861EVM-612。 它运行良好、延迟了打开每个端口的时间。

    然后我移除子板,在 J6上连接 了生产板(正如我之前提到的那样,只在自动模式下运行 )我提升了芯片 TPS23861的所有引脚复位、SCL、SDAI、SDAO、INT、SHDN 和 A3,并连接到 EVB 的 J6。  。 并 执行相同的 F11、F8、终端。 按"S" (在自动模式下,它将全部4个端口都不会出现问题),然后更改为半自动模式。  它仅打开一个端口、 而三个端口关闭。 如果我再次这么做、它将打开和关闭其他端口三个端口、 依此类推。

    问题:  

    它在半自动模式下使用 EVB 板在您的 MSP430 laudnh 焊盘上正常运行。

    为什么当我连接到电路板时它只打开一个端口。 (可能是我的硬件?)  我尝试 slvc573b 和 sluc600b

    我只需要它执行检测并打开每个具有 延时时间的端口。 请帮助

    谢谢你

    索尼 Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我找到了问题。 这是我的硬件、TPS23861芯片坏了。  

    我使用 USB 转 GPIO 到 EvmTPS23861的 J2,地址0x20。

    当它处于半自动模式时、

    在遥测页面中、  

    所有电源正常4端口、

    电源使能正常所有 4端口、

    所有检测均正常4端口、

    但 在启动故障时,它会打开3个端口和1个端口,有时所有端口都会打开(为什么),我们可以对它进行编程并通过此检测吗? 我在半自动.c 程序中看不到它

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、

    我使它在半自动模式下工作。 现在、它可以正常运行  

    感谢您的支持

    索尼·努格日元