This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:lm27762负电压不工作

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924698/lm27762-lm27762-negative-voltage-is-not-working

器件型号:LM27762

尊敬的先生:

我们使用 lm27762来生成+/- 4V、但负电压不起作用。 正电压正常工作、lm27762的输入为5V

请提供解决方案

此致

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manivel、

    在这种情况下,我想提出几项建议:

    1.请确保您的电源稳定。

    2.此应用的最大负载是多少? 在计算负输出的压降时、必须考虑电荷泵和 LDO 所需的余量。 电荷泵最小余量可根据最大负载电流和电荷泵输出电阻进行估算。

    3.是否可以尝试使用较小的 CCP 值?

    4.您能不能共享 Vin、+Vout、-Vout、CCP、Cfly 波形?

    5.这是否发生在多个电路板上?

    6.您是否有机会使用我们的 EVM 之一?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manivel、

    我没有听到你的反馈。 您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的耐心等待。 我参与了其他一些项目。

    1.电源稳定

    2.Imax=50mA

    3.CCP 从10uF 更改为4.7uF。 响应仍然是相同的负输出无法正常工作

    4.Cly 频率仅为3KHz、而不是2MHz。

    5.我们开发了5块电路板,所有电路板都有相同的问题

    6.否

    此致

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们更改了 Cfly = 0.22uF、然后 得到-4.854V 的负输出、正输出为+4.056V。 但是、根据分压器计算、我们必须获得-4V、但它完全不会出现

    此致

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    在这种情况下、我有一个建议是增加负输出的电阻分压器。 由于反馈分压器电阻较低、因此电池必须为同一负载提供更大的电流和更大的功率。 这会降低效率。 请增大电阻、让我们检查是否获得所需的输出。

    同时、您能否共享完整的布局以排除由于布局不良而导致的任何问题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    您能解决这个问题吗? 您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    由于不活动、我将继续并关闭此帖子。 请随时与我们联系、以获得进一步的支持。

    此致、

    Febin